This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于UCC24610同步整流

Other Parts Discussed in Thread: UCC24610, CSD16415Q5, UCC24636, CSD18503Q5A, CSD18503KCS

各位好!

              我用UCC24610(SOP-8)做5V10A的反激式开关电源,发现UCC24610的ic会发烫,烧IC的问题,线路没错,不知为什么会这样?

  • Hi

        将这一部分的电路图传上来看一下?  芯片烧掉后应该有些脚阻抗不对,请问是那些脚(我需要知道那些脚烧掉了,好缩小分析范围)?

  • 线路完全按UCC24610的应用电路做的。附件18页,只是MOS管用的CSD16415Q5.

    ucc24610.pdf
  • 电路图是按UCC24610的规格书第18页做的,只是MOS管是用的不一样。

    我测了下,UCC24610第5脚(GATE)对地电阻变小了只有202欧,好的是兆欧级。

    能否提供下UCC24610的应用调试资料(中文的)

  • Hi

       MOS应该也烧掉了,相比较你后来选择的MOS, Vds(25V)不够。

       Vds> Vo+ Vinmax*1.414/N  (Vinmax是最大输入电压264Vac, N是匝比)

       详细设计参考:  http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slua604/slua604.pdf  第十四页。

       (TI大部分资料都是英文的,没有中文,需要克服一下.)

  • 1、如楼上所说,你有没有详细设计过需要多高耐压的MOS管?是否留有足够的余量?

    2、如果设计没有问题,应该首先轻载调试,测量MOS管DS之间电压看是否超出MOS管DS耐压余量,因为布局不合理一样会引起过高的电压尖峰,造成MOS管损坏。

    3、MOS管损坏后,IC的驱动脚有可能损坏。

  • Johnsin你好!我试了下,MOS没有坏,而且MOS到GATE串有4.7欧的电阻,MOS我换50V耐压的试过,也是,带载后会烧UCC24610,可不能是干扰打了引起,我就想了解,这个调试要注意些什么?坏的芯片,5脚对6脚(地)202欧(OK的1.6M欧),1脚4脚对地是2K左右(OK的是1M欧以上)。

                                                                                                                                                                                                                                                            谢!

  • Hi

        如果是干扰,或许和layout有关,关于layout你可以参考datasheet.

        测试一下VCC脚,看看阻抗是否正常? 如果不正常做一下启动测试,测试一下输出电压,看是否有冲到6.5V以上?

        如果VCC正常,你或许需要注意一下GND的layout.

    ‘’

  • Dear Johnsin 

              确实是地线问题,改班后OK。另外还有个问题问下你,现在是带载5V8A时,整流MOS的温度为53度(CSD16415),可是到10A时温度到120度了,再并联一个MOS也没改算。请问你有好的建议吗?

  • Hi

       先考虑一下MOS的选择,选择热阻低, Rdson低,以及Qg低的MOS.

       也可以考虑加散热片。

        多了2A,温度就大涨,建议你看一下驱动波形?(可以传上来看一下)

  • Dear Johnsin

               图片无法上传,添加以保存,发表两个字就不见了。Rdson低的MOS请建议一个型号。

              另外我想问下,UCC24610G跟UCC24636哪个性价比会高?

                                                                                                                               谢!

  • Dear Johnsin

                附件为10A时的波形,帮我看看,需要怎样调整,低Rdson的MOS请建议一款型号。

              另外问下,UCC24610跟UCC24636哪颗性价比高些?

                                                                                                                                  谢!

    10A.pdf
  • Hi

       MOS:   CSD18503Q5A(热阻50℃/W),  CSD18503KCS(热阻62℃/W)  

       从TI官网显示的价格来看,UCC24636更加实惠一些。但是这两款芯片应用上有差异,UCC24610使用于CCM模式,UCC24636使用DCM和TM模式等。

       具体售价你需要找TI授权代理商确认,通常购买数量越多越便宜。

  • Dear Johnsin

                          UCC24636测起来效果好很多?12A是60度是不是UCC24636会更适合反激式开关电源?

                                                                                                                                                                                          谢!

  • Hi

       如之前回复,还是要看工作模式。

       如果测试下来UCC24636效果更佳,只要效率能达到你的要求,还是可以的。