各位好!
我用UCC24610(SOP-8)做5V10A的反激式开关电源,发现UCC24610的ic会发烫,烧IC的问题,线路没错,不知为什么会这样?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位好!
我用UCC24610(SOP-8)做5V10A的反激式开关电源,发现UCC24610的ic会发烫,烧IC的问题,线路没错,不知为什么会这样?
Hi
将这一部分的电路图传上来看一下? 芯片烧掉后应该有些脚阻抗不对,请问是那些脚(我需要知道那些脚烧掉了,好缩小分析范围)?
Hi
MOS应该也烧掉了,相比较你后来选择的MOS, Vds(25V)不够。
Vds> Vo+ Vinmax*1.414/N (Vinmax是最大输入电压264Vac, N是匝比)
详细设计参考: http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slua604/slua604.pdf 第十四页。
(TI大部分资料都是英文的,没有中文,需要克服一下.)
Hi
如果是干扰,或许和layout有关,关于layout你可以参考datasheet.
测试一下VCC脚,看看阻抗是否正常? 如果不正常做一下启动测试,测试一下输出电压,看是否有冲到6.5V以上?
如果VCC正常,你或许需要注意一下GND的layout.
‘’
Hi
先考虑一下MOS的选择,选择热阻低, Rdson低,以及Qg低的MOS.
也可以考虑加散热片。
多了2A,温度就大涨,建议你看一下驱动波形?(可以传上来看一下)
Hi
MOS: CSD18503Q5A(热阻50℃/W), CSD18503KCS(热阻62℃/W)
从TI官网显示的价格来看,UCC24636更加实惠一些。但是这两款芯片应用上有差异,UCC24610使用于CCM模式,UCC24636使用DCM和TM模式等。
具体售价你需要找TI授权代理商确认,通常购买数量越多越便宜。