1.应用
由于设备用于特殊场所,需要在充电口处需要增加3个二极管(D103-105),因此造成输入端的5V电源下降到4V以下,不能进行充电。为了解决此问题,后级增加了一个升压芯片,将电压变为5.3V,可以完成充电;同时升压芯片输入电压上限较低,为防止插拔时芯片损坏,前级加了保护芯片;
充电芯片为BQ24072T,升压芯片为TPS61252,保护芯片为BQ24380,电量监测芯片为BQ27441
2.问题描述
A. 电池放电过程中,有部分充电芯片出现发热情况,同时伴随电量低现象,工作前电量都在50%以上;
B. 此时充电,输入电压5.3V正常,ISET引脚上电压为0~0.1V,无电流,充电芯片OUT引脚输出电压略低于电池电压;
C. 有部分设备多次插拔后,可以恢复充电,且正常工作;
D. 另外一些设备则无法恢复,当电池电量耗尽时,在进行充电,输入电压5.3V正常;ISET引脚上电压为0.1V;无电流;BAT引脚电压为1.1V,
电路图如下:
电池端
设备端
完整版见附件