This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

Tps63031dsk功耗大,并且芯片很燙

Other Parts Discussed in Thread: TPS63031

輸入端電壓3.8V,電流400~500ma,負載幾乎沒有。芯片本身很燙。芯片底部沒留PAD,但飛綫出來接地,后也沒有多大改善。求助分析原因。

  • Hi

        PowerPad必须接GND, 如果不接GND, 很容易就损坏,芯片坏了,自身消耗很大就会发烫。

        其次PowerPad是作为芯片散热片用的,必须与PCB的GND充分焊接,并扩张这个GND面积,甚至打孔到背面增加散热面积。

        datasheet上有layout,建议参考。

       (只是仅仅接GND,容易造成芯片高温,因为此时热阻会非常大,内置MOS本身是有一定功耗的)

  • 谢谢回答,问题已经解决,芯片pad没接地有影响,不过还有个主要原因,原理图画错啦,电感的一端直接接了电源!!!

  • 我用的TPS63031芯片,4.2V输入,芯片空载输出3.3V;但带电子负载CC模式,只能带到330mA,达不到手册上说的800mA。

    PCB上我用的电感是CD43 4.7uH的贴片电感。