This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
先把原理图给放上来
因为是做三相四单元级联的辅助电源,所以总共焊调了12块板子。
期间遇到了许许多多的问题,刚开始不懂的时候总觉得是芯片被焊坏了。
后来找到调试的感觉,才发现芯片没有想象中那么脆弱。
把前面以为坏了的芯片重新焊到板子上,正常工作。
芯片数据手册也没怎么看懂,就开始上手调试了。
很多都是根据实验现象来猜测芯片引脚功能的,有误的话还望大家指正。
电源没有正常输出也就归为两类:第一,变压器同名端接错;第二,VS引脚过压。
下面就根据实验的波形的一些苗头来分析一下各种可能出现错误的原因。
先说一下变压器供电绕组同名端发生借反时候会发生什么现象(提醒大家变压器送出去做完回来一定要仔仔细细检查一下同名端)。
蓝色是VDD外接电容端电压,红色是直流母线电压,绿色是驱动脉冲。
这种情况是输入电压无论多高,输出脉冲总是只有一个脉冲。每当电容到达差不多21V(门限)的时候,输出一个驱动脉冲,电容电压又开始下降,当达到下门限7.多V的时候,HV端口又开始给电容充电。
一直不知道哪里出现了问题,最后检查上面原理图R3端的电压,即辅助绕组的反向端。
终于是发现了一点端倪(黄色波形为辅助绕组反向端电压)
大家有没有发现,反向端检测的电压竟然跟驱动信号同相!!
不放心,看了一下正常板子上的波形。如下图
正常板子出来的波形,辅助绕组反向端的波形跟驱动脉冲是方向的。
这个时候就可以非常确定是辅助绕组的同名端借反了。拿起钳子撬开引脚。重新接!!
这个时候同名端接对了。后面又发生什么问题呢?
这个时候出来的是一束驱动脉冲了,有进步。
那为什么驱动脉冲重复出来一束之后,电容又开始放电了呢??
又有端倪,发现每次驱动脉冲后电容两端的电压竟然是上升的。
看看正常工作的板子上是什么现象。
正常板子上在驱动脉冲束出来之后,电容两端的电压反而是降低的。
接下来就是分享一下自己遇到的UCC28740外围电路参数不合理设置所引起的芯片保护,使得电源不能正常工作。
从上面的现象中,开始怀疑是不是脉冲出来之后,辅助绕组的供电电压经过R3,R4分压,进入VS引脚的电压太高导致芯片保护而关断脉冲呢?
这个时候,把R4原本的17K换成10K之后,终于工作了!!!!!
而这个时候发现工作的电容两端电压竟然有30V,而按照设计的话,应该是15V的。
再继续找问题发生的原因。。
这个时候反馈绕组的分压肯定是没错的。
那根电流有关的就只能是光耦处的R8电阻、
把R8电阻从500k换成200K之后,电路正常工作,辅助绕组出来的电压差不多在15.5V左右。
原来是这样,R8的大电阻让反馈感觉到电流小了,所以增大输出电压来保持平衡。
最终,终于是把12块辅助电源都调好了。
期间还是遇到很多很多的问题的,比如说驱动脉冲的地不稳定,如下图
这里没有把绿色的驱动脉冲信号放大,实际上他是一个浮动着的信号。
检查了芯片的GND引脚,发现虚焊。
另外还有一个现象,就是随着交流电压输入的增高,电容两端的电压一直在上升,却没有放电的现象。
电容没有放电,感觉是少了地回路,所以才没有放电。
检查了一下电容地引脚,发现果然没有连上。
焊调电路真的是个需要耐心加细心的活。