TI:
我用的BQ24170给两节串联的锂电池充电,我的电路跟datasheet首页的Typical Application Schematic略有不同:
1.AVCC端我只用Adapter供电,没有加那两个二极管接到VBAT上
2.SW引脚上的二极管也没有接
3.BATDRV 接的 PMOS用的SI2305 低压差的PMOS
4.系统整个负载我是直接加在电池的两端的,而不是像典型应用的通过Q3进行选择的
现在问题是我刚插上电池的时候能充电,2-3秒后指示灯开始闪烁,我用示波器测量SW引脚,发现是一会有PWM,一会没有。我觉得是刚开始充电,然后就保护停止了,然后再开始,往复循环。插图为我的电路原理图及PCB,请大神看看问题出在哪?