因业务需求,现客户需要做一款DC-DC转换模块,要求如下:
1,输入电压16-42VDC
2,输出电压12VDC
3,输出电流40A
4,转换效率大于90%
请TI的大侠们推荐可选方案,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
TI的多相降压芯片最高输入电压只有28V,或许你需要共隔离芯片。
TI的UCC28950这样的全桥移相芯片可以考虑下。
Hi
采用2相降压输出的芯片即可: http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/power-management/processor-v-core-buck-controller-products.page
Hi
用LM25119做做看, 用TI的webench仿真出来可以达到35A。(输入20~30V,输出12V/35A)
这款芯片本身的驱动能力比较强,再适当优化一下,例如选择Qg尽量小的MOS,特别注意一下layout,应该是可以的。
(不好意思之前推荐的芯片是乎都是适合小电压输出的,包括这类2相输出的也很多时候小电压输出电流会比较好做。)
LM5119和LM25119好像只是输入电压的区别吧,其它还有什么不一样吗? 我目前有用LM5119做两款电源,一款做了100多片板试产(输出能达到30A,但是主芯片LM5119会不定时损坏,这点很头疼),另外一款在调试中,LM5119感觉对layout要求挺高,有时实际上无法完全按使用指南把GND进行严格区分。而且这颗芯片成本也挺高。
Hi
芯片是哪里损坏? MOS烧掉导致驱动烧坏? 还是内部regulator烧掉,或者其他等等?
然后再针对这些问题做改善。
layout对于所有电源芯片都很重要,特别是电流大的方案。layout不好产生的寄生参数在较大电流的变化率下被放大,容易造成不稳定或者带载能力下降等。
下管驱动脚对地短路,您上次有让我去掉下管驱动部分的二三极管,我这次再试产100片看是否有改善。
LM25119跟LM5119除输入电压不一样外,使用上有什么不同?电压范围小,是不是成本要低一点?