想做电流8A的应用,空载和5欧姆负载的时候输入输出都正常,减小负载电阻,输出就降到零点几伏,
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
也就是带载能力变弱,无法到达8A.
你需要注意如下:
1. 功率电感至少要10A以上(有条件实际测试一下,或者确认没有问题也行)
2. 功率路径最小化,关于layout建议参考datasheet.
这个芯片的OCP保护只受一个外部电阻影响,所以设置上应该不会有什么问题,而电感没有问题, 只会是你的layout不太好。
Hi
选择饱和电流大一点的即可(按照上述,超过10A都是可以的)
负载小于4欧姆的情况下,输入电压只要大于5v,芯片就关机,这是什么原因啊?
Hi
layout不好看,我这边也没有软件。(很难看清楚,一般建议参考datasheet或者EVM板)
输入电压升高,对于降压芯片而言,电路的峰值电流会加大,这样如果layout不好,稳定性是会变差的,容易导致过流。
注意功率路径(VIN,VOUT GDN, LL)以及TRIP的GND(GND Plane) , 可以直接测试一下TRIP的电压,是否因为layout不好而存在波动?