Other Parts Discussed in Thread: UCC3895
TI专家们好!
学习了移相全桥一段时间,最近利用UCC3895搭建了一个电路,在调试过程有一些疑问,希望能得到专家们的解答。
1、UCC3895的控制方式有电压控制、平均电流控制和峰值电流控制,但是目前没有看到过电压控制的外围电路,不知道是什么样子的。
2、UCC3895一般都选择峰值电流控制,峰值电流控制就涉及到斜坡补偿的问题,我看了相关的资料,基本上都是在3脚RAMP和7脚CT之间接一个三极管,这个三极管是如何起到补偿作用的。
3、调试的时候问了一些前辈,有人建议我先不管补偿,直接将7脚CT接到3脚RAMP上,不知道这样是否可行。如果可行,那么3脚RAMP的对地电容就要拿掉了,否则会影响到锯齿波的频率。峰值电流控制,CS脚的电压是否可以不引到3脚RAMP上。
4、UCC3895内部电压误差放大器接成跟随器的形式,20脚EAP与3脚的RAMP比较生成PWM,这里想问一下20脚的电压范围是不是要限定在1V~3.6V的范围(考虑RAMP脚内部有一个0.8V的偏置)。如果EAP电压低于1V或者高于3.6V会出现什么问题?
下面是我设计的芯片外围电路和电压反馈电路,请帮忙参详一下是否有问题。
谢谢!