This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ34Z100G1高电压设计耗电比较大

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQSTUDIO, BQ34Z100

BQ34Z100g1使用的是7002 MOS进行分压,稳压的LOD,我现在做到13-15串高电压的电池组,发现电压在50多V的时候,7002摸上去持续几秒会发烫,空载实测整个板的耗电已经到达毫安级别了,我的15串保护模块耗电比较低,几十uA级别,几乎可以忽略不计。 请问这正常吗?(此时我已经取下74HC164这个逻辑IC了,光BQ34Z100G1+7002这个电路耗电到了mA级别,我不能接受)

  • 是用的TI的evm办然后用bqstudio烧写升级了bq34z100-g1的固件么?

    默认TI evm板上的不是g1版本的芯片,是bq34z100, 如果强行把g1的firmware写到非g1的芯片上 功耗会变大

  • 我查出问题了,不是bq34z100g1耗电,而是10k分压电阻发烫,因为靠近7002,所以误认为是7002通电流太大,其实是10k电阻分压达到50多v,自身已经有5mA电流流过稳压5.6V二极管,设计高电压的时候没有考虑到分压电阻应该选大一点的。参考资料只是对于低压的设计

    但是我还有个问题,如果做20串的34Z100g1,给他供电的分压电路怎么设计,比如7002最大承受60v,20串的电压肯定不能用了。

  • Hi

       选择规格更大的管子。

  • 你好,你用BQ34Z100-G1 做了高电压的电池管理了吗?是如何降压给芯片供电的?能交流一下吗?QQ 61944045

  • 你好   我还有一个问题就是如何将bq34z100-g1  进入低功耗模式也就是深度睡眠模式,我写了代码但是不知道怎么回事就是进不去,求大神帮忙。

    void sendmsg_to_bq34z100(uchar command,uchar data1,uchar data2)
    {
    iic_start();
    iic_send_byte(0xaa); // Address
    iic_receive_ack(channel);
    iic_send_byte(command); // Gauge command
    iic_receive_ack();
    iic_send_byte(data1); // Data: low byte
    iic_receive_ack();
    iic_send_byte(data2); // Data: high byte
    iic_receive_ack();
    iic_stop();

    }

    sendmsg_to_bq34z100(0x01,0x10,0x00);

    以上是进入休眠的代码  但是不知道什么原因  不能进入休眠,而且已经确定iic通信没问题。