Other Parts Discussed in Thread: TPS54340
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
首先建议你确认layout, 需要参照datasheet, 其中例如输入输出走线宽一些,PH PAD 大一点规则一些。
其次对于输入输出电容的选择,建议采用陶瓷电容。在你的电路中或是采用的电解电容并联小陶瓷电容,效果上可能是得到的低ESR,但是不确定实际的效果。在输入输出电压的测试上,纹波怎么样? 如果非常好是没有问题,建议确认一下。
另外你可以再PH脚增加一个RC电路, 10ohm+100pF (实际是需要算的,datasheet上没有,你可以在网上找找看有没有算法。TI有少量的datasheet上有。 之前有个客户在PH脚增加了一个100pF的电容就没有问题了)
最后,可以适当的降低一点频率看看。
(上述从好改,调试看看,如果电容,频率等,逐个确认)