This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS54340 工作辐射大,求解!是什么问题?附件辐射报告和原理图

Other Parts Discussed in Thread: TPS54340

TPS54340 工作辐射大,求解!是什么问题?附件辐射报告和原理图

辐射超标.docx
  • 这个只能找TI的原厂支持给你看看了。到底多大才不算超标呢?

  • Hi

        首先建议你确认layout, 需要参照datasheet, 其中例如输入输出走线宽一些,PH PAD 大一点规则一些。

        

                     

         其次对于输入输出电容的选择,建议采用陶瓷电容。在你的电路中或是采用的电解电容并联小陶瓷电容,效果上可能是得到的低ESR,但是不确定实际的效果。在输入输出电压的测试上,纹波怎么样? 如果非常好是没有问题,建议确认一下。

         另外你可以再PH脚增加一个RC电路, 10ohm+100pF   (实际是需要算的,datasheet上没有,你可以在网上找找看有没有算法。TI有少量的datasheet上有。 之前有个客户在PH脚增加了一个100pF的电容就没有问题了)

          最后,可以适当的降低一点频率看看。

         (上述从好改,调试看看,如果电容,频率等,逐个确认)