同样一片线路板上测试不同的UC3902,输出电流一样UC3902电流共享引脚电压误差大。测试10个样品结果,7脚最小输出电压 1.534V、 7脚最大输出电压 1.753V
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi TianPeng:
我想确认一下你的问题: 在同一片片子上会并联多个UC3902做均流,这些UC3902共享引脚(第7脚)都是彼此连接,但是测试到各个UC3902的CS引脚,却出现了不同的电压值(理论上因为连接在一条share bus上,电压应该相同)
还是说你指的是出不同的板子, share bus的电压值不同。
如果是前者可在share脚增加一个0.01 μF的陶瓷电容(layout上避免LC震荡),参照: www.ti.com.cn/.../getliterature.tsp 。 另外需要确认一下整个板子上各个UC3902的GND是否都是0V(确认GND的电势差)
如果是后者,有误差正常,需要确认的是各个参数,如sense电阻差异等等的误差。
楼主的意思是,在一个电源模块中,不改变输入不改变输出任何参数,上电,测量3902的7脚输出电压,断电换一个3902,上电测试第二个3902的输出电压,再换一个3902,继续测试。跟你猜想的两种都不一样。
Hi TianPeng:
那其实就没有问题, 采用UC3902均流,在并联电路中Share Bus的电压是share输出最高的那个UC3902的share电压,并作为master芯片,其他的作为slave芯片。
所以如果是同一个板子上,share电压会与那一路的实际带载有关联,这个tolerance可能会有你测试的这么大,重点在于均流的效果。(不同的均流效果造成master芯片可能不同,这个您可以在你的测试中顺便测试各路的电流)
。。。。。。。。。。。。。。简单的说,就是找一个模块,带相同负载,相同输入条件下,只更换不同的3902,测试7脚电压,按照理论,既然是同一个模块相同电流,3902的输出信号应该一样才对,目前偏差超过10%了已经。再分析,选2个模块带相同负载,不并联均流,测试各自3902的7脚电平,一个是1.53V一个是1.75V,如果将这两个模块并联在一起,你觉得他们实际电流差值会是多少?