用BQ24610对六节电池包充电(25.2V),把电池安装上去,还没外接输入电压,同步整流MOS以及IC就炸掉了,MOS是耐压40V的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
用BQ24610对六节电池包充电(25.2V),把电池安装上去,还没外接输入电压,同步整流MOS以及IC就炸掉了,MOS是耐压40V的。
这是由于电池的装配触碰的瞬间形成的热插拔效应,电容和电感谐振,在SW处产生了很大的尖刺电压,这个可以通过安装瞬间的SW波形可以观察到。注意充电芯片是无法阻止这种谐振的,因此此时芯片并没有工作。解决方法包括,1)改变装配顺序,比如使得电池的保护芯片默认为关断MOS状态(使得电芯和充电电路隔离),在装配后,再激活保护电路;2)在充电电路的SW上增加TVS之类的钳位防过压电路,等等
你好,
可能是由于热插拔时电容与寄生电感产生的瞬时高压导致MOS与IC烧坏。可以在电池包与charger间增加可控MOS或是hotswap等保护措施。
您好,我嘗試加100u的電解電容在電池插入端,看起來似乎有效;但電解電容有爆炸的危險,而且壽命較短,我想問電解電容與MLCC電容的差別?因為有一篇文章是建議加100u的電解電容,但卻沒建議直接把MLCC並聯加到100u的大小?另外,如果在電池插入端加TVS保護元件有效嗎?還是如TI在VCC迴路的建議線路以一個2歐姆電阻串聯一個2.2u電容的緩衝電路?但我試了似乎沒效。我問過很多FAE,每個人說法都不一樣。另外,充電時TI bq24610很燙?為什麼?應該是外部的MOS FET比較燙才對吧?我的Layout是把bq24610的Thermal PAD接到AGND,是不是AGND的區域太小了所以散熱不良?我附上我的電路,能不能請您幫忙看一下我的AGND與Power GND劃分有沒有問題。因為我現在把電路圖上的Q103與TI bq24610的GND Pin也都接到了AGND。我是透過一個0805的0歐姆電阻把Power GND與AGND連接在一起。台灣的FAE建議我不要分GMD了,也就是整片板子都是Power GND就好,可是TI的建議Layout是要分AGND與Power GND。因為我的板子面積很小,板子的GND不要分割會比較好嗎?
您好,萬分感謝您的回覆。昨天我做了一個實驗,把電池輸入的連接點加了44u的MLCC電容,但還是無法消除電池插入時在bq24610的SW腳所造成的突波,是MLCC的電容仍太小嗎?因為我一直想用其他方法取代電解電容(因為電解電容的壽命較短,且有爆炸的危險)。另外,台灣的FAE說,主要的充電電流都是流經bq24610外部的MOS,所以bq24610不太會熱,熱的應該是外部的MOS,這種說法對嗎?以下是我的PCB Layout(4層板),bq24610在bottom層(紅色框框),它的Thermal PAD只有打到第2層的AGND(藍色區域),透過一個0805的0R電阻(黃色框框)接到系統的PGND,是不是我的AGND面積太小了,所以散熱不良?
另外,下圖是TI的bq24610的EVB,它的MOS(紅色框框)都把其中4根腳以大面積鋪銅面接在一起,請問這有什麼用途?是散熱嗎?