使用TPS659127设计一个项目,回板测试,发现系统进入sleep后,有些板子电流为4毫安,有些板子为10毫安。
1,查看4路DCDCX_CTRL,都设置DCDCX_mode=0,即PFM/PWM Auto mode。
2,当在系统即将要待机时,将4路DCDCX_AVS的ECO设置为1,即让4路DCDC都进入ECO mode。
则电流为10毫安和电流为4毫安的板子的待机底电流都可以降低到4毫安左右。
但我不明白为什么进入ECO模式后,底电流为10毫安的板子电流可以降低到4毫安?
是因为进入ECO模式,DCDC的效率更高了吗?
但系统本身是设置为PFM/PWM 自动模式的。