带有bq27510 的android设备有足够的电量,然后关机,贮存在恒温箱中,设定温度零下40℃,设点时间72小时。
当时间到了之后,常温静置4小时,之后开机,发现开机之后电量显示为0,但是电压,电流都显示正常。
使用reset命令,Forces a full reset of the fuel gauge,然后系统电量变为65%正常情况了。
请问:在零下40℃,电量变为0,是因为bq27510进入了某种模式了吗?是HIBERNATE或sleep模式?
还是因为其他原因?
期待您的答复!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
带有bq27510 的android设备有足够的电量,然后关机,贮存在恒温箱中,设定温度零下40℃,设点时间72小时。
当时间到了之后,常温静置4小时,之后开机,发现开机之后电量显示为0,但是电压,电流都显示正常。
使用reset命令,Forces a full reset of the fuel gauge,然后系统电量变为65%正常情况了。
请问:在零下40℃,电量变为0,是因为bq27510进入了某种模式了吗?是HIBERNATE或sleep模式?
还是因为其他原因?
期待您的答复!!
使用reset命令,Forces a full reset of the fuel gauge,然后系统电量变为65%正常情况了。
针对上述情况,我可以reset。为了从根本上解决这种情况,我在驱动开始reset一下。
但是我发现每次关机时的电量和开机之后的电量有差别啊,跳动不小。
比如关机时为20%,重新开机reset bq27510之后,电量变为10%。
请问reset命令,具体队芯片做了什么操作?
有类似reset的复位命令,然后又不会导致电量跳动的吗?
期待您的答复!!