This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

bq27510设备在零下40℃存储之后,电量变为0,但是电压电流都显示正常。



带有bq27510 的android设备有足够的电量,然后关机,贮存在恒温箱中,设定温度零下40℃,设点时间72小时。

当时间到了之后,常温静置4小时,之后开机,发现开机之后电量显示为0,但是电压,电流都显示正常。

使用reset命令,Forces a full reset of the fuel gauge,然后系统电量变为65%正常情况了。

请问:在零下40℃,电量变为0,是因为bq27510进入了某种模式了吗?是HIBERNATE或sleep模式?

还是因为其他原因?

期待您的答复!!

    • 您好
    • bq27510可以正常工作的温度最低为零下40度,在极限温度下,可能会有一些不稳定的因素,将温度跳高一些,情况应会好转

  • HI Chen,

                 类似的验证测试会很耗时间的,请问,贵司是否有类似的低温验证啊?有测试数据吗?

                温度跳高一些,情况应会好转,那是调高多少那?

    不稳定的因素,主要指那些?我们出现这种情况时,我手动reset命令复位它就好了。难道是某些寄存器异常了?


    谢谢您!!

          

  • 使用reset命令,Forces a full reset of the fuel gauge,然后系统电量变为65%正常情况了。

     针对上述情况,我可以reset。为了从根本上解决这种情况,我在驱动开始reset一下。

    但是我发现每次关机时的电量和开机之后的电量有差别啊,跳动不小。

    比如关机时为20%,重新开机reset bq27510之后,电量变为10%。

    请问reset命令,具体队芯片做了什么操作?

    有类似reset的复位命令,然后又不会导致电量跳动的吗?

    期待您的答复!!