在长途飞行或参加时间较长的会议时,如果你需要为智能手机或平板电脑充电的话,充电宝就是一个必备设备。在生活中,充电宝除了给手机充电之外,在你工作中的设计上或者生活中还有啥妙用呢?我们一块来打开脑洞一下吧!
活动时间 : 7.3-7.23
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
充电宝在生活中或者设计中用的地方很多。
1、配一个LED随声灯晚上可以当作床头灯使用,或者作为电脑桌的辅助光源,很方便;
2、学生党晚上熄灯充电宝就派上用场了,手机充电等,最关键的是晚上断电没网啊,这是可以用充电宝给路由器供电;
3、配一个小风扇,放在办公桌上,也是很不错的选择,小风扇直接接在电脑接口上,风量很小,不如接在充电宝上风量大;
4、拜访客户或者小伙伴开会讨论时携带的demo板直接用充电宝供电,随时随地,不会有寻找电源的顾虑;
综上我觉得还是需要大容量的充电宝,不用频繁的充电。
目前数码产品功能日益多样化,使用更加频繁,与我们日常生活的关联也越来越密切,如何提高数码产品以及电子产品的使用时间、方便人们的生活、及时补充电源、发挥其最大功用的重要性就更加刻不容缓,充电宝就是针对这种需求应运而生。
在2014年,南京信息工程大学学生发明了一种可利用人体体温蓄电,同时充电宝、手机等设备也可以实现充电的充电设备,这种充电设备名为体热充电宝。体热充电宝不需要插电,只要握在手里就能利用人体的体温,通过热能转化电能,实现充电,转化率能够达到17%,握2个小时,蓄满的电就可以充满一台iPhone电池。它的技术原理就是利用温差,将身体热能转化成电能。此外,对于身材偏胖、体热偏高的人,是可以用更短的时间让手机充满电。
充电宝已经深入千家万户,与大家的生活有点息息相关了。
随着人们生活水平的不断提高,随身携带式的产品也越来越多,如笔记本电脑、平板电脑、手机、数码相机、摄像机、GPS、医疗保健设备等。它们都要用到电池,但这些设备的原配电池都会因为电池容量低而不能满足设备的正常使用时间。当出差或旅游时又是这些设备的工作高峰期,经常在关键时刻电池没有电了,特别是在手机正在打电话时,数码相机正在拍照时,PSP游戏机玩的正起劲时等等,让您感觉很无奈和无助。而你也不可能把每种设备都配一个备用电池,不但成本高而且也不方便。基于此,为了解决人们的这种烦恼问题,充电宝出现了。
充电宝电路系统具体五部分组成:锂芯容量指示电路、电芯保护电路、充电管理电路、DC-DC电路、功能扩展电路。功能扩展涵盖了户外活动所涉及的常见需求,比如夜间高亮照明、户外防盗安全警报、野营驱蚊等功效。
目前数码产品功能日益多样化,使用更加频繁,与我们日常生活的关联也越来越密切,如何提高数码产品以及电子产品的使用时间、方便人们的生活、及时补充电源、发挥其最大功用的重要性就更加刻不容缓,充电宝就是针对这种需求应运而生。
在2014年,南京信息工程大学学生发明了一种可利用人体体温蓄电,同时充电宝、手机等设备也可以实现充电的充电设备,这种充电设备名为体热充电宝。体热充电宝不需要插电,只要握在手里就能利用人体的体温,通过热能转化电能,实现充电,转化率能够达到17%,握2个小时,蓄满的电就可以充满一台iPhone电池。它的技术原理就是利用温差,将身体热能转化成电能。此外,对于身材偏胖、体热偏高的人,是可以用更短的时间让手机充满电。
充电宝已经深入千家万户,与大家的生活有点息息相关了。
1. 购物买水果过秤神器:把充电宝放上去,看看秤准不准!
2. 砸核桃神器:有的充电宝硬度非常高----但是我不建议这样,万一砸坏了电池,起火就危险了!
3. 睡觉怕黑、夜路没路灯、停电,充电宝走起!
4. 生火取暖:贝爷的荒野求生,大家都看过了吧,哈哈
充电宝已经深入千家万户,与大家的生活有点息息相关了。
1. 购物买水果过秤神器:把充电宝放上去,看看秤准不准!
2. 砸核桃神器:有的充电宝硬度非常高----但是我不建议这样,万一砸坏了电池,起火就危险了!
3. 睡觉怕黑、夜路没路灯、停电,充电宝走起!
4. 生火取暖:贝爷的荒野求生,大家都看过了吧,哈哈
1 可以接一个风扇 2 可以接一个灯 照亮房间 3 可以用在路由器上。4 可以外接 一升压电路,可以供电低压的小家电 比如玩具 电蚊拍 灭蚊器 好多好多啊。。
其实充电宝的名字不如移动电源来得好,目前的很多应用已经不是充电了,而是名副其实的移动电源。象随身小风扇,小电灯,小喇叭等等,大家说了很多不重复了。说点没有的。
作为玩TI产品的达人,借助TI电源管理芯片,5V输出的充电宝,除了充电外,几乎可以给所有使用电池的移动产品供电,1.2,1.5,3,9,12V,再高一点的估计也能行,功率够问题就不大。
其他应用:现在很多厂家出于安全考虑采用了金属外壳,加之18650电池组,不管是重量和强度,都抵得上半块砖头了,再加上外形采用人体工学设计,持握方便,易于投掷,在夜深人静时,用来壮胆,突发事件时,应急防身,估计也无不可吧。
只要是需要USB口供电的便携设备,都可以用充电宝供电,主要是很方便,走到哪里,用到哪里。
充电宝在长途列车上可作为泡妞神器。
记者追访:23日晚上,博主小向和女朋友搭乘Z31次列车前往绍兴,24日凌晨4时许,他在硬座上睡得迷迷糊糊,被一阵欢乐的聊天声惊醒了。
对面三人座上的小伙子正在和一位美女聊天,两人原本是陌生人,不知怎么就坐一起了。“你到哪里下啊?”“你叫什么名字?”“微信号多少?”两人相谈甚欢。
根据小向的描述,“3分钟后俩人交换了个人信息,5分钟后加了微信,7分钟后男孩成功将自己的外套披在妹子身上,10分钟后开始头挨头共用一个耳机在手机上看电视剧,15分钟后到了直接握手问冷不冷而妹子不排斥的境界,就在编辑这条信息发微信的时候,妹子已被搂入怀中。”
观察良久,小向猛然发现,这小伙子搭讪成功原来是有神器—手机充电宝。女孩的手机一直在用他的充电宝。小向笑着说,“这两人长相都蛮不错,是我见过进展最快的一对。综上所述,所有乘火车的单身汉都入手一个充电宝吧。”
在长途列车上可作为泡妞神器!
记者追访:23日晚上,博主小向和女朋友搭乘Z31次列车前往绍兴,24日凌晨4时许,他在硬座上睡得迷迷糊糊,被一阵欢乐的聊天声惊醒了。
对面三人座上的小伙子正在和一位美女聊天,两人原本是陌生人,不知怎么就坐一起了。“你到哪里下啊?”“你叫什么名字?”“微信号多少?”两人相谈甚欢。
根据小向的描述,“3分钟后俩人交换了个人信息,5分钟后加了微信,7分钟后男孩成功将自己的外套披在妹子身上,10分钟后开始头挨头共用一个耳机在手机上看电视剧,15分钟后到了直接握手问冷不冷而妹子不排斥的境界,就在编辑这条信息发微信的时候,妹子已被搂入怀中。”
观察良久,小向猛然发现,这小伙子搭讪成功原来是有神器—手机充电宝。女孩的手机一直在用他的充电宝。小向笑着说,“这两人长相都蛮不错,是我见过进展最快的一对。综上所述,所有乘火车的单身汉都入手一个充电宝吧。”
曾经,有一个半斤重的充电宝,从一个半米高的桌子上滑落,精准的降落到了我的半个核桃大的脚趾上(我那天穿的是拖孩),真的,我没有哭,甚至还有一点想笑,因为一点也不痛(不信你试试),只是后来指甲盖变成了红色,过了两天又变成了青色,最后变成了黑色,没错,就是充电宝,一个能让你拥有所有人梦寐以求的神秘的可以变色的脚趾甲盖的物件儿,惊不惊喜意不意外,,TI独家安利,切勿广泛传播...
PS:充电宝越重效果越好哟,而且并不仅仅局限于脚趾盖,手指盖儿也是可以的哈。【心动不如行动,一个充电宝,一段五彩斑斓】你值得拥有。
充电宝,自然联想到为手机充电的家伙,在我看来,充电宝其实有很多用途,只是大家没有发现罢了。
首先,自备一个USB小灯就可以实现照明功能,其亮度可抵台灯,而且耗电量极低,超省电费哦,一旦晚上遇到停电的话,其供电时间都够你到天明了,是不是超赞!
其次,充电宝的输出电压大概在5V左右,而单片机的供电电压也在5V左右,你懂的!用充电宝给单片机供电可以解决时间、空间等一切问题。
最后,目前充电宝越来越潮流化,符合大众口味,有的造型可当手机支架,边充边看,美死了;有的贴张镜片,一下成了爱美人士的法宝;在危急情况下,个人认为当个板砖也是可以的;甚至用数据线一短接,完全可以当个自爆装置(我不赞成)。
充电宝使用的地方还真不少:
接上LED可以当台灯,可以个小风扇供电,可以用在有源低音炮供电听歌。。。
因为做的是医疗行业,有次出差去医院做临床实验,期间出现了问题,因为在医院没有直流稳压电源或开关电源,突发奇想用充电宝给主控板供电进行调试。
充电宝可以给USB得利USB风扇充电,这样就可以便于携带风扇。从而可节省扇扇子的时间。再就可以当手电筒用,有的充电宝有LED灯可以照亮很大的地方
飞机上不让带充电宝,也是目前充电宝技术所限,充电宝的市场也比较混乱,质量参差不齐。 等充电宝的支持发展到一定程度,上飞机不是问题。
充电宝已成为手机、平板的必备配件。其作用已不仅仅是为其充电那么单一了。而随着充电技术的不断发展,充电宝也必将向着容量更大,体积更小,充电更快,更安全的方向前进。
目前的共享充电宝也已经开始启用,会不会成为下一个资本热点呢?
充电宝应用:
1、手机、平板充电。
2、其他可用5V电源的设备的电源。如:树莓派、LED小夜灯、各种开发板。
3、多个充电宝组成个逆变电源也并无不可。
4、“爆炸品”(质量不好的充电宝)
5、冬天在充电的时候也可以暖暖手(充电电流大时发热,不考虑其可以接个暖手宝)
移动电源充电宝可以给手机,MP3,MP4,MP5,平板电脑,小夜灯,扩音器,小音箱等等供电,是一个很理想的宝贝哟。
有个朋友在深圳是做充电宝产品的,里面的电池芯的质量很重要,往往是最终充电宝质量的评判标准。有些不良商家用好的和差的电池芯来搭配再装成充电宝卖,就是便宜呗。我们用就用质量过硬的充电宝,最好里面的控制IC都是TI的,呵呵。
1小风扇无疑是个很好的应用,我们现在实验室的电路板风冷就是用USB小风扇散热,平时可以用充电宝充电哦;
2有的小伙伴喜欢用电动牙刷,也可以用充电宝给电动牙刷充电啊;
3冬天的手暖宝更是离不开充电宝啦;
我的充电宝可以充手机电和手电筒之外,还有一个功能,就是插SIM卡,接受4G信号,然后当无线路由用。我们出差在车上的时候就有无线网用了,处理一些事物。
现在出门,担心的不再是手机有没有流量,而是手机有没有电了,上周末出门,手机电量不足,感觉与整个世界失联!当时体会到共享充电宝的迫切需求,虽然共享充电宝被怼不被看好,但那时我已经成了一个忠实粉啦~
1.早前见到过充电宝带无线功能,可以把有线网或者电信流量转换为wifi,类似一个无线路由器,但是现在看用的人不多啊,可能是现在衣食住行,到处都有wifi,所以没有火起来吧;
2.充电宝+风扇,充电宝+led电筒,充电宝当板砖,砸核桃
3.挺有趣的是,使用充电宝防止称重被坑的用法,也是够绝了,不过是不是会不好意思拿出来哦,好尴尬
4.市面上还出现的卡片式充电宝,体积不大,重量小,而且电容量还不小,应该是以后充电宝的发展趋势吧
相比于使用充电宝,还是希望电池技术大力发展,到时候不使用充电宝也可以撑下去了,那是多么幸福的事情~
最开始,我只是用来出差或者旅游的时候用来给手机供电,后来玩上电机之后,总是喜欢设计隔离方案以及分板设计,当时又苦于没有隔离变压器去给系统隔离供电,因此在控制侧的MCU及外围电路的供电就拿充电宝供电了,我感觉这是最实用的用途之一!