This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

充电宝有何妙用?



在长途飞行或参加时间较长的会议时,如果你需要为智能手机或平板电脑充电的话,充电宝就是一个必备设备。在生活中,充电宝除了给手机充电之外,在你工作中的设计上或者生活中还有啥妙用呢?我们一块来打开脑洞一下吧!

活动时间 : 7.3-7.23

  • HI

        友情飞机上不允许携带没有标识以及160WH的充电宝。

  • 充电宝在生活中或者设计中用的地方很多。

    1、配一个LED随声灯晚上可以当作床头灯使用,或者作为电脑桌的辅助光源,很方便;

    2、学生党晚上熄灯充电宝就派上用场了,手机充电等,最关键的是晚上断电没网啊,这是可以用充电宝给路由器供电;

    3、配一个小风扇,放在办公桌上,也是很不错的选择,小风扇直接接在电脑接口上,风量很小,不如接在充电宝上风量大;

    4、拜访客户或者小伙伴开会讨论时携带的demo板直接用充电宝供电,随时随地,不会有寻找电源的顾虑;

    综上我觉得还是需要大容量的充电宝,不用频繁的充电。

  •         这玩意作用可大了。就拿我那个充电宝来讲吧。我的那个是货真价实的15000mAh的。那可是真牌子的。放在手里感觉快有个大半斤沉了。平时的备用充电这是大家都知道了啦。我这就不同了,能当板砖用,真要是有人跟我干起来,我就用充电宝教育他。

            还有在平时使用电脑的时候,可以用它把电脑拖起来,好散热。

            可以当作开发板的电源呀。有时候后开发板用的太多,USB口不够用了,外接电源直接怼上一个充电宝。

            开会的时候还能当惊堂木用,乱糟糟的,你就差用你的充电宝敲敲桌子了。

            像我做称重仪表开发的,还经常当作砝码用。

  • 还不让带三星note7

  • 北京这几天实在是太热了   这个与充电宝有啥关系呢???

    今天在公交上看到一个帅气的小伙子    拿着一个很漂亮的电风扇  一会吹吹脸

    一会吹吹后脑勺     原来是用着一个充电宝在给供电

    一老人非常感兴趣   聊了起来    说充电宝和风扇都是6.18买的  很便宜

    从早上吹到现在了    没一点问题

    这个便携式散热神奇真的很实用   以后公交车上每人一个   多热闹 啊 

  • 我手头充电宝基本都有附加功能。

    1.有个充电宝有太阳能充电功能(效率未知)。

    2.有一款充电宝其实是一个无线路由,带充电宝功能,刷机以后用来控制我的尼康单反。

    3. 我还有一款充电宝自带手电,紧急情况下可以当手电筒用。

  • 充电宝优点很多,最主要是给手机等设备提供充电功能,而且市面上很多充电宝都配置了LED手电筒功能,可以起到照明作用,还有一些带网卡卡槽提供WIFI信号,还有可以使用充电宝给开发板提供5V电源

  • 充电宝用得比较多:

    1、给女儿一个,让她给USB小风扇供电。

    2、给父亲一个,让他可以听一天的收音机。

    3、给母亲一个,让她可以不用担心MP4的续航问题。

    4、给老婆一个,让她可以为手机和平板电脑充电。

    5、给老丈人一个,可以在野钓时当电灯使。

    6、给自己一个,出差和旅游时可以用得上。

  • 家里面有好几个移动电源,用途当然是很多的啦。

    1.出差的时候必带,路上用手机或者pad看看电影,刷刷网页,完全不担心电量的问题

    2.出去郊外活动的时候给俺的便携小风扇供电。

    3.车上安装了行车记录仪,走的明线,用的是点烟器供电,车子熄火以后,不能监控啊,所以搞了一个20000mA 的移动电源在车子熄火的时候使用。

  •   目前数码产品功能日益多样化,使用更加频繁,与我们日常生活的关联也越来越密切,如何提高数码产品以及电子产品的使用时间、方便人们的生活、及时补充电源、发挥其最大功用的重要性就更加刻不容缓,充电宝就是针对这种需求应运而生。
      在2014年,南京信息工程大学学生发明了一种可利用人体体温蓄电,同时充电宝、手机等设备也可以实现充电的充电设备,这种充电设备名为体热充电宝。体热充电宝不需要插电,只要握在手里就能利用人体的体温,通过热能转化电能,实现充电,转化率能够达到17%,握2个小时,蓄满的电就可以充满一台iPhone电池。它的技术原理就是利用温差,将身体热能转化成电能。此外,对于身材偏胖、体热偏高的人,是可以用更短的时间让手机充满电。
      充电宝已经深入千家万户,与大家的生活有点息息相关了。

  •   随着人们生活水平的不断提高,随身携带式的产品也越来越多,如笔记本电脑、平板电脑、手机、数码相机、摄像机、GPS、医疗保健设备等。它们都要用到电池,但这些设备的原配电池都会因为电池容量低而不能满足设备的正常使用时间。当出差或旅游时又是这些设备的工作高峰期,经常在关键时刻电池没有电了,特别是在手机正在打电话时,数码相机正在拍照时,PSP游戏机玩的正起劲时等等,让您感觉很无奈和无助。而你也不可能把每种设备都配一个备用电池,不但成本高而且也不方便。基于此,为了解决人们的这种烦恼问题,充电宝出现了。
      充电宝电路系统具体五部分组成:锂芯容量指示电路、电芯保护电路、充电管理电路、DC-DC电路、功能扩展电路。功能扩展涵盖了户外活动所涉及的常见需求,比如夜间高亮照明、户外防盗安全警报、野营驱蚊等功效。

  •   目前数码产品功能日益多样化,使用更加频繁,与我们日常生活的关联也越来越密切,如何提高数码产品以及电子产品的使用时间、方便人们的生活、及时补充电源、发挥其最大功用的重要性就更加刻不容缓,充电宝就是针对这种需求应运而生。
      在2014年,南京信息工程大学学生发明了一种可利用人体体温蓄电,同时充电宝、手机等设备也可以实现充电的充电设备,这种充电设备名为体热充电宝。体热充电宝不需要插电,只要握在手里就能利用人体的体温,通过热能转化电能,实现充电,转化率能够达到17%,握2个小时,蓄满的电就可以充满一台iPhone电池。它的技术原理就是利用温差,将身体热能转化成电能。此外,对于身材偏胖、体热偏高的人,是可以用更短的时间让手机充满电。
      充电宝已经深入千家万户,与大家的生活有点息息相关了。
    1. 购物买水果过秤神器:把充电宝放上去,看看秤准不准!
    2. 砸核桃神器:有的充电宝硬度非常高----但是我不建议这样,万一砸坏了电池,起火就危险了!
    3. 睡觉怕黑、夜路没路灯、停电,充电宝走起!
    4. 生火取暖:贝爷的荒野求生,大家都看过了吧,哈哈

  • 充电宝已经深入千家万户,与大家的生活有点息息相关了。
    1. 购物买水果过秤神器:把充电宝放上去,看看秤准不准!
    2. 砸核桃神器:有的充电宝硬度非常高----但是我不建议这样,万一砸坏了电池,起火就危险了!
    3. 睡觉怕黑、夜路没路灯、停电,充电宝走起!
    4. 生火取暖:贝爷的荒野求生,大家都看过了吧,哈哈

  • 1.因目前的智能手机待机时间短而诞生,故主要功能就是给手机充电。

    2.现在有的充电宝集成无线网卡,插上网线就有WIFI,外出旅行很有用。

    3.可以当手电筒用,很多充电宝上带有LED灯。

    4.许多需要野外测试的设备入GPS模块等,可用充电宝供电。很方便哈!

  • 1、带个迷你小风扇,在这个夏天那就是一股清流;

    2、野外生火用。利用一截废掉的充电线,生火时短接正负极放于火绒处即可点火。这样做要把握节奏,可能会损伤电池。

  • 1 可以接一个风扇  2 可以接一个灯 照亮房间 3 可以用在路由器上。4 可以外接 一升压电路,可以供电低压的小家电 比如玩具 电蚊拍 灭蚊器 好多好多啊。。

  • 其实充电宝的名字不如移动电源来得好,目前的很多应用已经不是充电了,而是名副其实的移动电源。象随身小风扇,小电灯,小喇叭等等,大家说了很多不重复了。说点没有的。

    作为玩TI产品的达人,借助TI电源管理芯片,5V输出的充电宝,除了充电外,几乎可以给所有使用电池的移动产品供电,1.2,1.5,3,9,12V,再高一点的估计也能行,功率够问题就不大。

    其他应用:现在很多厂家出于安全考虑采用了金属外壳,加之18650电池组,不管是重量和强度,都抵得上半块砖头了,再加上外形采用人体工学设计,持握方便,易于投掷,在夜深人静时,用来壮胆,突发事件时,应急防身,估计也无不可吧。

  • 充电宝还是用处多多:

    最多的就是经常出差的,长途汽车可以充电看视频,非常方便

    可以接一个小风扇,夏天的时候很管用

    还有那种USB的手电,连上可以照明

  • 只要是需要USB口供电的便携设备,都可以用充电宝供电,主要是很方便,走到哪里,用到哪里。

  • 1、充电宝安装上LED灯可以当台灯。家庭应急照明。装上聚光灯可以当手电用;

    2、充电宝安装上无线WiFi模块,在无WiFi的地方提供wifi;

    3、充电宝可以给冬天的衣服上装用电子半导体模块的加热装置供电,给人保暖加热;

    4、充电可以给打气装置供电,可以应急给车充气;

    5、夏天戴的帽子上装一个风扇用充电宝供电散热;

  • 充电宝在长途列车上可作为泡妞神器。


    记者追访:23日晚上,博主小向和女朋友搭乘Z31次列车前往绍兴,24日凌晨4时许,他在硬座上睡得迷迷糊糊,被一阵欢乐的聊天声惊醒了。

    对面三人座上的小伙子正在和一位美女聊天,两人原本是陌生人,不知怎么就坐一起了。“你到哪里下啊?”“你叫什么名字?”“微信号多少?”两人相谈甚欢。

    根据小向的描述,“3分钟后俩人交换了个人信息,5分钟后加了微信,7分钟后男孩成功将自己的外套披在妹子身上,10分钟后开始头挨头共用一个耳机在手机上看电视剧,15分钟后到了直接握手问冷不冷而妹子不排斥的境界,就在编辑这条信息发微信的时候,妹子已被搂入怀中。”

    观察良久,小向猛然发现,这小伙子搭讪成功原来是有神器—手机充电宝。女孩的手机一直在用他的充电宝。小向笑着说,“这两人长相都蛮不错,是我见过进展最快的一对。综上所述,所有乘火车的单身汉都入手一个充电宝吧。”

  • 在长途列车上可作为泡妞神器!

    记者追访:23日晚上,博主小向和女朋友搭乘Z31次列车前往绍兴,24日凌晨4时许,他在硬座上睡得迷迷糊糊,被一阵欢乐的聊天声惊醒了。

    对面三人座上的小伙子正在和一位美女聊天,两人原本是陌生人,不知怎么就坐一起了。“你到哪里下啊?”“你叫什么名字?”“微信号多少?”两人相谈甚欢。

    根据小向的描述,“3分钟后俩人交换了个人信息,5分钟后加了微信,7分钟后男孩成功将自己的外套披在妹子身上,10分钟后开始头挨头共用一个耳机在手机上看电视剧,15分钟后到了直接握手问冷不冷而妹子不排斥的境界,就在编辑这条信息发微信的时候,妹子已被搂入怀中。”

    观察良久,小向猛然发现,这小伙子搭讪成功原来是有神器—手机充电宝。女孩的手机一直在用他的充电宝。小向笑着说,“这两人长相都蛮不错,是我见过进展最快的一对。综上所述,所有乘火车的单身汉都入手一个充电宝吧。”

  • 又一次我的单片机插排那里没有接口了,我就直接用充电宝接了一根电源线给其供电,同学说,还可以这样玩,哈哈

  • 曾经,有一个半斤重的充电宝,从一个半米高的桌子上滑落,精准的降落到了我的半个核桃大的脚趾上(我那天穿的是拖孩),真的,我没有哭,甚至还有一点想笑,因为一点也不痛(不信你试试),只是后来指甲盖变成了红色,过了两天又变成了青色,最后变成了黑色,没错,就是充电宝,一个能让你拥有所有人梦寐以求的神秘的可以变色的脚趾甲盖的物件儿,惊不惊喜意不意外,,TI独家安利,切勿广泛传播...
    PS:充电宝越重效果越好哟,而且并不仅仅局限于脚趾盖,手指盖儿也是可以的哈。【心动不如行动,一个充电宝,一段五彩斑斓】你值得拥有。

  • 目前应用的最多还是手机充电,因为现在手机功能的强大和耗电成为了不可调和的矛盾,能用一天不充电的手机那就是没怎么用的手机了,当然除此之外,充电宝晚上的时候是个手电筒,现在USB接口的用电设备也增多了,比如电风扇,小音箱等等,现在充电宝也是越做越大了,放在包里妹子们可以防身哦!!

  • 虽然我的应用中很少用到 USB 口, 但在我的工程测试板还故意留下一个 MINI USB 接口.

    有一次功能演示的时候, 还真用上了充电宝供电.

  • 充电宝可谓是作用越来越大了。

    家里停电的时候,可以加个USBLED灯当照明用;

    天气热的时候可以连接一个USB小风扇来降温;

    娱乐的时候可以连接一个蓝牙小音箱进行音乐欣赏;

    最基本的功能还是给手机充电;

    还可以给开发板供电啊。

    如果充电宝可以级联的话就好了。用的时候级联(并联或者串联),不用的时候拆解。

  • 充电宝除了给手机充电外,还给迷你音响做电源,给迷你LED小灯做电源,在外出给客户演示小仪器时做工作电源。下面是设想如果配置特制的容器,可以用充电宝给容器加热,这样在旅途中,可以给瓶装纯净水加热,至少可以喝到温水,不用再为寒冷的冬天喝冰冷的水而苦恼!

  • 给手机等移动设备充电,是充电宝最基本的功能

    但在我们针对无线测试上也起到了很大的作用,我们平时测试lora,NB-IOT等无线设备通讯可靠性,以及通讯距离等测试时,直接用充电宝供电,而且通讯模块都是低功耗的,也不用频繁的给充电宝充电,

  • 充电宝,自然联想到为手机充电的家伙,在我看来,充电宝其实有很多用途,只是大家没有发现罢了。

    首先,自备一个USB小灯就可以实现照明功能,其亮度可抵台灯,而且耗电量极低,超省电费哦,一旦晚上遇到停电的话,其供电时间都够你到天明了,是不是超赞!

    其次,充电宝的输出电压大概在5V左右,而单片机的供电电压也在5V左右,你懂的!用充电宝给单片机供电可以解决时间、空间等一切问题。

    最后,目前充电宝越来越潮流化,符合大众口味,有的造型可当手机支架,边充边看,美死了;有的贴张镜片,一下成了爱美人士的法宝;在危急情况下,个人认为当个板砖也是可以的;甚至用数据线一短接,完全可以当个自爆装置(我不赞成)。

  • 充电宝使用的地方还真不少:

    接上LED可以当台灯,可以个小风扇供电,可以用在有源低音炮供电听歌。。。

  • 夏天 寝室停电,可以用来接路由器进行供电,上网依旧。

    可以超大型的用来给笔记本当备用电源,笔记本电池是一个硬伤。

  • 因为做的是医疗行业,有次出差去医院做临床实验,期间出现了问题,因为在医院没有直流稳压电源或开关电源,突发奇想用充电宝给主控板供电进行调试。

  • 充电宝可以给USB得利USB风扇充电,这样就可以便于携带风扇。从而可节省扇扇子的时间。再就可以当手电筒用,有的充电宝有LED灯可以照亮很大的地方

  • 飞机上不让带充电宝,也是目前充电宝技术所限,充电宝的市场也比较混乱,质量参差不齐。 等充电宝的支持发展到一定程度,上飞机不是问题。

    充电宝已成为手机、平板的必备配件。其作用已不仅仅是为其充电那么单一了。而随着充电技术的不断发展,充电宝也必将向着容量更大,体积更小,充电更快,更安全的方向前进。
    目前的共享充电宝也已经开始启用,会不会成为下一个资本热点呢?

    充电宝应用:
    1、手机、平板充电。
    2、其他可用5V电源的设备的电源。如:树莓派、LED小夜灯、各种开发板。
    3、多个充电宝组成个逆变电源也并无不可。
    4、“爆炸品”(质量不好的充电宝)
    5、冬天在充电的时候也可以暖暖手(充电电流大时发热,不考虑其可以接个暖手宝)

  • 弄个MOS管,加个平板散热片,MOS处于放大状态,当电阻用,接到充电宝,放个奶锅,热牛奶。

    然后在充电宝上放个奶锅,保温,这是刚热完的牛奶。

  • 移动电源充电宝可以给手机,MP3,MP4,MP5,平板电脑,小夜灯,扩音器,小音箱等等供电,是一个很理想的宝贝哟。

  • 有个朋友在深圳是做充电宝产品的,里面的电池芯的质量很重要,往往是最终充电宝质量的评判标准。有些不良商家用好的和差的电池芯来搭配再装成充电宝卖,就是便宜呗。我们用就用质量过硬的充电宝,最好里面的控制IC都是TI的,呵呵。

    1小风扇无疑是个很好的应用,我们现在实验室的电路板风冷就是用USB小风扇散热,平时可以用充电宝充电哦;

    2有的小伙伴喜欢用电动牙刷,也可以用充电宝给电动牙刷充电啊;

    3冬天的手暖宝更是离不开充电宝啦;

  • 我的充电宝可以充手机电和手电筒之外,还有一个功能,就是插SIM卡,接受4G信号,然后当无线路由用。我们出差在车上的时候就有无线网用了,处理一些事物。

  • 你可以买一个USB接口的小风扇,和充电宝组合起来呀!移动风扇
  • 我儿子在住校,晚上10点就熄灯了,用充电宝+LED制作的台灯!

  • 这个东西好用啊,只要电脑能插的外设,这个东西,改造一下,基本都能够用。比如

    1、可以作为台灯,或者小型强光手电。只要加一个LED,或者激光笔也行。

    2、可以作为小风扇的供电,自己玩过,用纽扣电池做供电。

    3、野外遇到事情时候,不知道短接能不能够点火,取暖哈。

  • 充电宝就其用途来讲就是一个小容量的备用电源,为手机充电是释放电能,其它各种用途也依然是释放电能。但受容量的限制,它只适合低能耗的电器,否则就存在安全的隐患,这是十分重要的!其实它最应重视的应是收集和存储散碎的能量,如与温差发电器件相配合来收集大量,然后集中输出使用。这样可以把以往人们轻而便舍弃的能量,收集起来发挥有益的作用。

  • 现在出门,担心的不再是手机有没有流量,而是手机有没有电了,上周末出门,手机电量不足,感觉与整个世界失联!当时体会到共享充电宝的迫切需求,虽然共享充电宝被怼不被看好,但那时我已经成了一个忠实粉啦~

    1.早前见到过充电宝带无线功能,可以把有线网或者电信流量转换为wifi,类似一个无线路由器,但是现在看用的人不多啊,可能是现在衣食住行,到处都有wifi,所以没有火起来吧;

    2.充电宝+风扇,充电宝+led电筒,充电宝当板砖,砸核桃

    3.挺有趣的是,使用充电宝防止称重被坑的用法,也是够绝了,不过是不是会不好意思拿出来哦,好尴尬

    4.市面上还出现的卡片式充电宝,体积不大,重量小,而且电容量还不小,应该是以后充电宝的发展趋势吧

    相比于使用充电宝,还是希望电池技术大力发展,到时候不使用充电宝也可以撑下去了,那是多么幸福的事情~

  • 充电宝可是必备神器,用于多去了。

    1.给手机充电,这不用说。

    2.充电宝上面有LED等,晚上可以当手电。

    3.如果嫌弃LED灯不够亮,可通过USB孔给外部LED灯供电。

    4.充电宝比较硬,因此晚上夜路时不仅当手电,而且可以当防身武器。

    5.充电宝都有标准的规格,因此可以测试秤准不准,防备黑。

    6.充电宝可给一切小型用电设备供电,如风扇、迷你路由器、扬声器等。

    7.冬天时充电宝可做暖宝宝,只是不太热,可凑合

    太多了,占时想这么多

  • 可以给家里的夜光灯当备用电源使用,给老头老太跳广场舞当备用电源,给老头听收音机当备用电源等等。

  •  移动电源充电宝可以给手机,MP3,MP4,MP5,平板电脑,小夜灯,扩音器,小音箱等等供电,是一个很理想的宝贝哟,可以给小风扇供电,解决夏天的热,可以给小台灯供电,照亮生活。

  • 充电宝在平常大家都用来充电。这都是毋庸置疑的,老铁们,没毛病。

    下面我讲一个有点扯的充电例子,我们学校做毕业设计,一个毕业设计题是制作对讲机,当时演示的时候,我的同学想使用充电宝对对讲机进行供电。指导老师不同意,认为考虑到实际生活情况,对讲机使用充电宝供电是不合理的。最后我同学把充电宝拆了,把电池扣了出来,装在了对讲机里面。

  •   最开始,我只是用来出差或者旅游的时候用来给手机供电,后来玩上电机之后,总是喜欢设计隔离方案以及分板设计,当时又苦于没有隔离变压器去给系统隔离供电,因此在控制侧的MCU及外围电路的供电就拿充电宝供电了,我感觉这是最实用的用途之一!