1. 根据实际项目规格配置DF参数,选择正确的CHAM ID烧入.
2. 对板子进行校正。
3. 导出这个时候的senc文件备用。
4. 连接电芯到板子,发送reset命令,得到Golden Pack.
5. 把电池放空到3.0V,然后静置5个小时。
6. 发送0X21命令使能IT算法。
7. 把电池充到饱,确保有效的充电中止(100%,FC置位),然后停止充电。
8. 静置两个小时。
9. 把电池以C/5放空到终止电压,然后停止放电。
10. 静置5个小时。
11. 重复7~10步骤一次
对于bq27510:当update status的数值为0x02,Ra flag是0x0055时,说明学习成功。
12.导出gg文件,手动修改cycle count=0, lifetime etc;
13. 烧入第3步备份的senc文件。
14. 导入第12步修改好的文件, 得到golden sample.
15. 从BQSTUDIO里面生成量产文件。
以上步骤:第3步是必须要有的吗?一块板子循环学习完成后再导出senc文件和gg文件可否?