This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求一款电源芯片???



需要一款电源芯片,输入3V电压,可稳定输出5V和10V左右的电压。两路输出可通过外部引脚(TTL)选择切换。

请问一下,有这样可供选择的电源芯片吗?求推荐。

  • Hi

          应该没有这样的芯片,不过你可以找一款升压芯片来做。(结合你的输出电流要求来选择) 

          正常你可以将3V升压到5V, 当你需要10V时,你可以通过TTL脚的信号控制升压芯片反馈脚低边电阻.  这个电阻可以采用一个电阻与一个电阻+MOS并联的方式,当MOS导通,两个电阻并联得到更加小阻值,使得输出电压变高。

  • Johnsin Tao 说:

    Hi

          应该没有这样的芯片,不过你可以找一款升压芯片来做。(结合你的输出电流要求来选择) 

          正常你可以将3V升压到5V, 当你需要10V时,你可以通过TTL脚的信号控制升压芯片反馈脚低边电阻.  这个电阻可以采用一个电阻与一个电阻+MOS并联的方式,当MOS导通,两个电阻并联得到更加小阻值,使得输出电压变高。

    请问您是这个意思吗?

    另外,在请教您一下:TLV61046这款芯片,EN引脚控制开关的响应速度是多少啊(手册写的7ms和1M转换速度  分不清楚具体哪个)

  • Hi

      基本是这样, 你需要确认TTL的信号是否可以直接驱动MOS,否则你需要额外增加驱动电路。

  • 应该是可以的,仿真了一下。确实可以改变这个“电阻”的有效值。太谢谢您了。