需要一款电源芯片,输入3V电压,可稳定输出5V和10V左右的电压。两路输出可通过外部引脚(TTL)选择切换。
请问一下,有这样可供选择的电源芯片吗?求推荐。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
应该没有这样的芯片,不过你可以找一款升压芯片来做。(结合你的输出电流要求来选择)
正常你可以将3V升压到5V, 当你需要10V时,你可以通过TTL脚的信号控制升压芯片反馈脚低边电阻. 这个电阻可以采用一个电阻与一个电阻+MOS并联的方式,当MOS导通,两个电阻并联得到更加小阻值,使得输出电压变高。
Hi
基本是这样, 你需要确认TTL的信号是否可以直接驱动MOS,否则你需要额外增加驱动电路。
应该是可以的,仿真了一下。确实可以改变这个“电阻”的有效值。太谢谢您了。