最近刚在调试一款2500W的PFC电路用的是UCC28070,频率100KHZ,最大占空比设置为98%,电感88uH,输入100 VAC时,空载PFC输出电压上升到300多V就烧保险丝12A的,同时其中一个MOSFET也烧了。断开MOSFET,测试驱动波形,每一项的驱动波形占空比都是最大98%。DS电压最高也不超过400V,管子用的是30A的两个管子每一相。电流互感器复位采用二极管和500欧的电阻复位;输入中有一个5欧的热敏电阻,暂时没用继电器短路。
按照道理不会因为是过压导致管子烧掉的,怀疑两个方面,电感饱和导致管子烧掉或者驱动波形异常。
有做过的帮分析下原因吗