This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

28070调试问题

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

最近刚在调试一款2500W的PFC电路用的是UCC28070,频率100KHZ,最大占空比设置为98%,电感88uH,输入100 VAC时,空载PFC输出电压上升到300多V就烧保险丝12A的,同时其中一个MOSFET也烧了。断开MOSFET,测试驱动波形,每一项的驱动波形占空比都是最大98%。DS电压最高也不超过400V,管子用的是30A的两个管子每一相。电流互感器复位采用二极管和500欧的电阻复位;输入中有一个5欧的热敏电阻,暂时没用继电器短路。

按照道理不会因为是过压导致管子烧掉的,怀疑两个方面,电感饱和导致管子烧掉或者驱动波形异常。

有做过的帮分析下原因吗

  • 最大占空比没必要设置的那么大吧?

  • 我有遇到同样的问题.

    你说的每一项的驱动波形占空比都是最大98%......请问2个驱动信号是不是有重叠部分,就是overlap了,已经不是interleave了,对不对?

    还有兄台是不是有把控制芯片做成小板直插式的?, 当你单独测试芯片时, 你给vcc 差不多15V, Vsense 差不多1v, 然后你用示波器看GDA 和GDB的输出,看看2个gate的占空比.

    个人认为即使feedback始终在1V,仅仅意味要最大占空比,即每一项最多49%, 2项交错在一起才是98%, 但是我测试的情况是每一个gate都是98%, 他们互相重叠在一起了........

  • UCC28070的datasheet中dutymax的typical值为0.95,max值为0.98,建议将最大占空比设小一点试一下,同时可将500欧复位电阻减小。

    再有可能是闭环设计有问题,UCC28070软启动之后,进入正常运行,如果闭环反馈存在问题,导致占空比一直较大。

    空载时如果正常,占空比会比较小,不会达到最大占空比。

  • 请问建议怎么样设置比较合理