This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

3V锂电池的检测



对3V锂电池电量检测,可以读出的数据为实时电压,充电和放电电流,电池的实时电量等数据,锂电池的电压是3V,5.5mah,充电电压2.8Vto3.3V,内部阻抗80欧,标准充放电电流0.015mA,请老师指点。TEL:13027510191

  • 我想对3V的锂电池进行充电和放电并要读出它电量、电压、电流,电池的参数在附件中,谢谢!

    MS621FEMS(锰_硅)锂可充电池(日本精工).pdf
  • 容量这么小的电池还真是没有遇到过。这么小的电流,用sensor电阻采样的话起码也得100Ohm,这样的话你的等效阻抗就大了。考虑一下bq27541吧。实在话,非常challenging

  •        你好!你这个电池是用来做Backup电池或RTC电池用的吧!容量和充放电电流都是很小的,确认需要时时都监测这么多参数吗?而且真的要检测这么多参数,那么监测电路的能量供给也是个问题,起码用目前你这个电池来供给就会很容易自身被先耗干了。

       可以更详细的说明下你的实际应用需求吗?包括应用环境和定义此要求的目的?可能这些信息清楚后,更能方便你选择和定义合适的方案!

       如果只是需要简单的定义好电池合适充满,合适放完并需要充电,其实用简单的无源分离器件就可以了,如果确实要实现你上面提到的那些要求,可能最好还是要加个电源,再配上我们同事推荐的类似方案了。