This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS5430 挂大负载后 电压输出异常问题

Other Parts Discussed in Thread: TPS5430

12V转4.6v输出,使用的TPS5430.    挂轻负载的时候,4.6V平稳。当系统给另一个扣板上电后,4.6V出现图中的纹波,然后整个系统就瘫了。

扣板瞬时电压可能有2A ,正常工作时约500mA 4V

图中3.24K改为 3.6K ,使5V_main 电平为 4.6V 左右。

  • Hi  

         从波形看只是纹波很大,或者你需要重新设计输出电容,采用内部补偿,对于输出电容是有要求的,建议按照datasheet确认一下。(输出电容或应该加大一些,同时注意ESR)

         另外也建议你确认一下电路带载能力。

  • 一,建议先保证输入没有被限流或者说输入的瞬态反应能力要足够(这个你可以通过抓取输入电压观察到)

    二,从波形看应该是环路反应不够,可以通过WEBENCH仿真得到各个元件的参数值,看是否还有同样的现象,如果还存在,建议在VSNS节点串一个10K电阻和分压电阻相连。

  • Hi,

        这个“纹波”的周期大概1ms以上,远大于500kHz的开关频率。这已经不是正常的输出纹波了,而应该是环路不稳导致的。可以尝试增大输出电容,我看EVM上是220uF。

  • Hi

    建议检查一下输出电感的饱和电流,是否小于或者接近瞬态输出电流。因为当输出电感接近饱和时,其感值显著减小,会持续触发过流保护和恢复,造成输出电压出现类似于此图中数个毫秒的纹波。

  • 您好,

    应该是加载后电流过大,环路不稳定,相位裕度太小,建议加大输出电容试一下。

    谢谢

  • 感谢大家,   输出端加了220uF 电容后,纹波消失,算是解决了

x 出现错误。请重试或与管理员联系。