This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
12V转4.6v输出,使用的TPS5430. 挂轻负载的时候,4.6V平稳。当系统给另一个扣板上电后,4.6V出现图中的纹波,然后整个系统就瘫了。
扣板瞬时电压可能有2A ,正常工作时约500mA 4V
图中3.24K改为 3.6K ,使5V_main 电平为 4.6V 左右。
Hi
从波形看只是纹波很大,或者你需要重新设计输出电容,采用内部补偿,对于输出电容是有要求的,建议按照datasheet确认一下。(输出电容或应该加大一些,同时注意ESR)
另外也建议你确认一下电路带载能力。
一,建议先保证输入没有被限流或者说输入的瞬态反应能力要足够(这个你可以通过抓取输入电压观察到)
二,从波形看应该是环路反应不够,可以通过WEBENCH仿真得到各个元件的参数值,看是否还有同样的现象,如果还存在,建议在VSNS节点串一个10K电阻和分压电阻相连。
Hi,
这个“纹波”的周期大概1ms以上,远大于500kHz的开关频率。这已经不是正常的输出纹波了,而应该是环路不稳导致的。可以尝试增大输出电容,我看EVM上是220uF。