This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ24170充电闪烁问题



问题:当电路处于充电状态时,打开系统电源开关SW2,充电指示灯开始闪烁,充电故障!保持系统开关打开,重新插拔adapter,充电正常。适配器电压为15V

我把r1用导线短路,这个问题依然存在

我用示波器测量输入电压,在上电时输入电压有波动的现像,开关上电后15ms就稳定了。不清楚是不是跟这个有关系,如果是电压异常,那稳定后应该可正常充电,但这个故障必须断开适配器重新接入才能恢复。

请问是什么原因导致的?如何解决?

  • 补充一下,我负载为容性负载,而且现在电路板限制,不好加缓上电控制

  • 补充一下

    1.出现灯闪烁,我短路r14,也就是ISET接地,关闭充电,LED状态灯为灭的状态,ISET恢复正常后,接着闪烁,也就是说这种方式也没法让其进入正常充电的状态。

    2.我在手册上确实发现了一个短路保护,是这么写的,需要重新插入适配器才能解除的,

    我认为这个应该是针对内部MOS的,所以我断开U3这个MOS管,测试,问题依然是打开系统电源开关,就不充电,状态灯闪,必须把适配器拨了重新插入才能正常充电。

    高手,麻烦帮分析一下,这到底是由什么导致的闪烁?还必须要把适配器再插入才能恢复。

  • 您好,

    能否测试下按下SW2前,C1电容电压以及电池电压。

    可否用电流探头测下SW2按下时输入adapter电压电流和电感电流,谢谢。

  • 我现在把R1采样电阻改成了5毫欧,另外把充电电流设置为1.5A了

    按下SW2之前,用万用表测得电池电压为11.16V,充电电流1.5A,适配器电压15.12V,C1两端电压为15.09V,状态灯指示为充电

    按下SW2之后,用万用表测得电池电压10.94V,充电电流为0A,适配器电压15.19V,C1两端电压为15.18V ,状态灯闪烁

    这张是上电时测得的适配器电压波形

    抱欠,我手上没有电流探头,所以有就直接用示波器测量的r1两端的采样电流

    可以看出,由于容性负载的原因,电压波形有两次跌落,第一次跌落幅度约为6V,第二次跌落幅度约为2.5V,两次间隔时间大约为21ms

    电流由于是直接测的5毫欧电阻的采样值,信号太弱,所以看不出实际电流,但波形上还是反应出来了,有两次大电流,第一次峰值电流很高约为400mV对应80A的瞬间电流,第二次约为70mV对应14A的瞬间电流。两次间隔时间与电压跌落时间相符合约为21ms。

    这个灯闪烁不充电,有没有可能是芯片检测到过流了,所以停止充电?但如果是芯片检测到过流停止充电,附载上电完成后,过流解除应该可以自动进入充电状态才是吧?

  • 您好,

    能否去掉U3,抓一下按下SW2瞬间,adpater 电压,电池电压还有C1两端电压,同时还有R1和R9两端电压看下瞬间的电流情况。

  • 感谢你的回复,我最后还是采用了,在SW2后面加LC滤波,同时把系统电源上的电容改小了,让上电尽可能缓一点,现在开机,充电就正常了。

  • 您好,

    肯定是过流了,只不过想让您看看是不是芯片内部MOS过流保护,如你截图那部分内容所示。

    按您之前测的只是adapter输入部分过流。之前我的怀疑是按下SW2瞬间,C1端电压会被突然拉低使得电池以及充电部分会通过BAT MOSFET的体二极管放电,电流比较大使得内部过流latch off。

    正常情况下SW2后面肯定要加缓起的,您解决了就好,不过有时间还可以确认下到底是不是内部过流保护,谢谢