This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

buck-boost可以代替buck和boost吗?



如题

为什么不能用buck-boost可以代替buck和boost呢?

效率的问题吗?

具体不是很清楚耶

  • HI

        Buck-Boost可以替代Buck,或者boost,  因为升降压是包括升压和降压的。

        但是对于本身是升压或者是降压的电路,为什么要选择更为复杂一点的升降压呢?(依据条件选择最为直接简单的芯片,也可以降低成本)

        

  • Hi Jing,

    我觉得是电路设计的整体考量,包括效率,性能以及成本。

    如果只需要buck或者boost,做成buck-boost的话电路成本肯定高,效率性能不会在buck-boost的整个工作范围保持较高水平。

  • 可以代替,但是如果用buck-boost替代buck和boost,那就会增加电路的复杂性,而且成本加大。性能上也不会很出色,如效率上也不占优势(由于多出两个MOS管),控制模式上会被局限,环路响应不会太好。

  • Hi,

    赞同楼上的观点,就成本而言,举个例子,三种电路中Buck-Boost的MOSFET在工作时VDS最高,为VIN+VOUT,这意味着实现只升压或者降压的功能时,使用Buck-Boost电路需要耐压更高的MOSFET,成本也就更高。

    谢谢!

  • 主要是合理不合理的问题,buck-BOOST是四开关电路,而纯粹的BUCK或BOOST是两开关,如果是你,你会选择哪个?

  • 对于输入12V输出5V1A的应用,分别采用BUCK BUCK-BOOST看有什么区别

    对于输入5V输出12V  5/12A的应用,分别采用BOOST BUCK-BOOST看有什么区别

    所以总体来看 能够使用BUCK 或者 BOOST的场合 都不建议使用BUCK-BOOST

    因为主控管和同步管的耐压 电流均增大 成本和损耗的角度都是不利的

    还有就是电感的电流升高 从成本和损耗的角度 都是不好的

    同时BUCK-BOOST的输出是负压 系统是否可以接受

    还有就是在环路特性上来看 BUCK电路是最好的

    大家还有什么别的意见吗?