一般一个DC DC Buck芯片都会标出最大的输出电压和最大的输出电流,那么在不同的输出电压下,系统的输出功率是不同的,那么如何根据系统的封装和热阻来确定系统的最大输出功率呢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
两者之间没有关联计算。
以内置MOS降压芯片距离,首先你需要确认最大duty来确认最大输出电压,然后根据开关电流限制,确认最大输出电流。 即可得到最大输出功率。
然后再确认在这种条件下芯片的功耗,乘以热阻是否满足芯片结温范围,当然一般要求温度尽量低一点好,可靠度会更高。