现在我们使用LM3409 驱动8个激光管串联,45V供电,使用PWM控制方式。 PWM频率100K,占空比90. 电流输出3A
问题1 现在45V 电源 个体电压44.5V-45变化,对应电流有0.15A左右变化。不是应该恒流不变化吗。如何使电流不随电压变化
问题2 现在MOS管使用ZXMP10A18K,电流输出3A,实际测试MOS温度95度,是否偏高
问题3市面MOS 管 ZXMP10A18K 只有 使用DIODES牌子,实际测试MOS温度95度,使用其他品牌发热更加严重,实际测试MOS温度130度左右。
问题4. 120HZ一个周期,4分之3电流3A,4分之1 2A,电感会啸叫,是否因为频率掉入人耳范围
问题5. 效率如何计算,热功耗怎么计算