由于已投板量产在即,电路不能改动,是否有其他办法,比如调整DAC的输出,从而改变FB,延长预充电时间?TPS61230a应该具备防inrush的功能才对呀,是哪里没用好,还是这1A多的inrush本来就是难以避免的?感谢!
Other Parts Discussed in Thread: TPS61230A, TPS61070
如题,光模块中应用TPS61230a升压至3.7V,上电冲击电流太大,超过1A,该inrush发生在EN使能之后约200us,与输出电压同时出现,如下图,请教如何消除?
具体应用是在典型应用基础上,FB引脚连接一个电阻到DAC,从而实现输出的编程控制。