Other Parts Discussed in Thread: LM3481
使用LM3481做反激式电源,输出初次级共地电源5V(反馈) 12V(非反馈) 隔离5V(非反馈)整个功率大概5W
一、过流保护与短路保护
当电流采样电阻电压上升至190mV后MOS关断,这是否是LM3481正常的过流保护?当输出电源5V短路后,电流采样电阻电压上升至190mV后MOS关断,与过流保护相同,电流采样电阻电压无法上升至220mV,与规格书似乎不符合。
二、频率问题
负载电流变化时,周期有小幅度变化,从轻载是11us变化到重载时10.4us,这是否是正常现象?另外,规格书标注LM3481频率范围100K-1M,低于100k是否可以正常工作: