This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求一款输入3v~4.5v;输出3.8v;输出电流1.5A电源芯片,不要类似BGA,SON,QFN这种没有外引脚的封装,因为焊接成品率不高;要类似sop封装的。

Other Parts Discussed in Thread: LM2735, TPS61175, TPS63020, TPS61085, TPS54610

如题,之前用TPS63020,但是焊接成品率好低。要换一个,我看到有LM2735,TPS61175和TPS61085,但是例程和webench没有这几个的设计,是因为这几个芯片无法满足需求,还是因为设计库中没有这几个相关电路?

  • tps61175,是升压芯片,你的需求需要使用既能升压又能降压的buckboost

    芯片才行

  • 我用升压芯片搭建sepic电路也可以啊,只要能满足需要,多两个器件也是可以的,效率在满足需求上尽量高。

  • Hi

          建议用专门的升降压芯片来做,相对比较简单:   http://www.ti.com.cn/zh-cn/power-management/non-isolated-dc-dc-switching-regulator/buck-boost-inverting/converter-integrated-switch/products.html  

        

        如果你用热风枪焊接QFN这类封装,是非常容易的。如果只有烙铁确实焊接比较麻烦。

        而现在SOP这类有封装的芯片相对比较少,可以选择一些升压芯片来做,但是相对电路就麻烦很多。

  • Hi

        这个页面我翻了很多次了,最后发现sop的芯片没有参考设计能满足我提的需求的,那lm2735可以实现吗?或者其它sop芯片搭电路。不带引脚封装的,批量焊接成品率不够,只能找好焊接的,牺牲电路简约,拜托了!

  • 可以看看TPS54610

    这个是HSSOP封装的,管脚是外伸的

  • 54610的原理图,测试结果,Geber在这个连接下

    http://www.ti.com/tool/PMP2440?keyMatch=null&tisearch=tidesigns-power

    PMP2440.1
    (Output Voltage 1)
    Vin (Min) (V) 3
    Vin (Max) (V) 5.5
    Vout (Nom) (V) 3.8
    Iout (Max) (A) 1.5
    Output Power (W) 5.7
    Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
    Input Type DC
  • Hi

        服务是很好,原理图设计也满足,可是这电路的复杂度超出想象啊。。。。有没有更简单点的,谢谢了!~

x 出现错误。请重试或与管理员联系。