使用TPS23753设计POE 输出12V 0.9A;目前做了10块样板,采用NETGEAR FS108P POE交换机;发现插上网络水晶头后POE输出 指示灯亮了0.5S左右,灭掉,交换机 工作指示灯 显示 POE FAULT,难后就不断的每隔5秒,12V指示灯亮下,交换机立即断电 显示POE FAULT;从目前现象来看是 POE电路 有短路 或者超过负载现象,问题是现在 我的电路是空载,,而且经过示波器检测 12V指示灯亮的时候电压确实是12V,难后交换机 就判断 POE 异常断电,电路反复测试没有短路,发热问题,无解??? 图纸如下