This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于bq charger IC的DPM机制



各位好,我想请问下,当charger IC在使用DPM机制进行充电时,

   1、 在CC(1000mA)阶段,是否可以再次对Current limit 进行重新设置,如重新设定为500mA?

    2、在CC(1000mA)转至CV阶段后,正常情况下,DPM是从1000mA(CC limit)开始,然后降低,是否可以在进入时重新设定值为500mA,从而使其直接降低至500mA,然后慢慢降低

  • 补充问题:charger IC的DPM机制,是从哪里获取C、V的数值跟我们设定的值进行比对呢?charger IC本身能够获取到C/V值么?如果可以,是如何获取呢(Sw register or HW)?

        谢谢大家!

  • Hi

       看你具体用哪一款芯片,一般是由电流限制设置的。

  • 您的意思是:

    1、ti某系列的芯片可以在CC时改变DPM的Input Current limit,并发生作用,使其使用新的limit进行CC充电

    2、ti某系列芯片可以在CV时对DPM的input Current LImit进行设定后,可以使其以当前设定值直接进行CV充电?即CC以1000mA充电后,当转入CV时,直接以500mA进行充电?那这充电电流必定有个断层,会有什么严重的影响么?

    另外,使用的是IDPM,我主要想问您具体这两个阶段的修改是否会发生并产生作用?是否有影响?

    谢谢了!