This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
DCDC 的两个状态:CCM 和DCM模式的切换是根据电感上的电流来进行切换吗? 计算临界电流的公式是怎么推导得到的呢
Hi,
是的,通常来说DCM的条件是电感电流下降到0。以非同步Buck为例,下管是一个整流二极管,电流只能从GND-SW-L-VOUT单向流动。当电流下降到0的时候,二极管不允许电流反向通过,所以就进入了Discontinuous模式,也就是DCM。
从公式上来说,电感电流是类似于“三角波”不断变化的,有峰值和谷值,二者平均值是输出电流。当谷值为0时,也就是Iout等于电流纹波的一半大小时,就是CCM和DCM的临界状态了。你可以列出电流纹波,并且令输出电流等于电流纹波一半,用这个关系去推导,应该比较容易了。
谢谢!
那就是跟芯片的额定输出电流是没有关系的吗
我从资料上看到的一个计算临界电流公式是
这个是怎么推导出来的呢 有具体的推导过程吗
这是计算Buck电路临界电流的公式。
CCM与DCM的临界电流值等于电流纹波大小的一半,Vout/L是上管关断时电感电流下降的斜率,(1-D)/Fs是上管关断的时间,两者相乘等于电感电流纹波大小。输出电流等于这个临界值时,电感电流纹波的谷值正好是0。
与芯片的输出电流能力没有直接关系,主要是与电感电流纹波有关系。也就是说与占空比,电感值,输出电压有关。
Hi
电路计算是工作CCM模式,轻载才DCM,不再计算考虑内。
您好,问下1、DCM的输出纹波电流也可以用CCM模式下的电流计算公式吗?
2、同一个电路下,即电感和电源芯片不变,从CCM模式转换到DCM模式,纹波电流会有变化吗?
3、DCM模式是否有存在反馈环路不够稳定的情况?
谢谢
1,两个模式下的电感电流计算公式都一样的V=L*di/dt
2, 你指的变化是什么变化,如果在DCM下,电路不降频,电感电流峰值不会变,只是原本负电流处变为0A
3, 不会,CCM 能工作,DCM也可以
您好,2中,我想表达的意思是:电路不降频,负载减小,导致从CCM到DCM,这个时候电感纹波电流会变化吗?电感纹波电流定义是峰峰值减最低值,DCM只能到0,能不能理解为纹波电流减小?
你好,可能是我之前表述不够清楚。
在同样的输入输出以及负载条件下,电路的占空比以及电感上的充放电速度都是一样的,而CCM由于存在负电流,所以一个周期能电感上的储能DCM要大于CCM,故为了维持同样的输出功率,所以DCM会选择降频,而输出电压纹波和频率成反比,所以所输出纹波DCM比CCM大
您好,最近在设计DC-DC时有个疑问。
在输出电容ESR选择方面,虽然说要小一些,用于满足输出纹波要求,但是又不能太小,否则会影响稳定性要求,而且好像还对瞬态响应有要求,能说明下其中的原因吗?
谢谢
这个要看你的什么控制模式,如果需要利用输出纹波作为反馈的,那自然不能太小,如COT
而对于DCAP2,DCAP3,Current Mode这种,就不需要用输出纹波作为反馈信号,就要求尽可能小的ESR,所以就可以选择瓷片电容