1.DC/DC芯片中,振荡频率的同步输入和异步输入有什么不同呢?
2.同步输入和异步输入都是通过外部的周期信号来控制的吗?
3.外部输入周期信号控制DCDC的振荡频率,好像有调频和PWM两种模式,这两种模式,调频是不是说输入频率可以随便改变,而PWM输入频率是
固定的,但是占空比可以随便改变呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
junfeng,
你好,应该没有异步输入这种说法。
但是可以做错相控制,比如interleave(交错并联),可以减小系统总的输入电流纹波。
同步输入(sync)是指使两个或以上的DC/DC运行的相位相同。
请查看tps40054的datasheet中第15页的说明。
当无sync输入时,变换器的周期由内部的oscillator控制,当有sync输入时,变换器的周期由sync信号控制。
变换器的闭环运算改变占空比。