说一下我遇到的问题及解决办法
1、电路原理图基本与楼主一样,一开始以为就是个很常见的LDO,并没有留意需要使用三颗10uF陶瓷电容作为负载。结果期望输出0.9V的电压,实际输出只有0.45V。芯片剧烈发热,输入的1.8V电源被拉低到0.9V左右。将EN关闭后,1.8V恢复正常,reference电压正常输出为0.9V,Vtt无输出电压为0,说明1.8V电源输出过流导致了1.8V电压被拉低,电流都消耗在Vtt电源上,断开全部Vtt的负载,故障现象不变,说明电流都消耗在芯片上了
2、飞线了三颗10uF陶瓷电容,结果没有任何改变
3、飞线把VOSNS连接到三颗陶瓷电容的正极,发烫现象消失,输出电压正常
结论:这颗LDO可能为了保持Vtt电压稳定的快速响应,将内部负反馈电路调整的非常敏感,因此特别需要将Sense引脚(VOSNS)连接到末端负载。就近直接将VOSNS与VO连接的方式造成了负反馈电路的自激振荡,消耗了大量电流的同时造成发烫的现象。
其实一般的电源芯片都要求将Sense信号连接到末端负载,但不这么做通常也不会影响电源芯片的正常工作,只是对电压的补偿上略差,这颗芯片算是我遇到的第一个会自激的案例了