This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM2678输出电容膨胀失效原因

Other Parts Discussed in Thread: LM2678

大家好,我想请教一个问题

我使用LM2678输出12V|3A,输出电容使用的是Panasonic的电解电容180uF|20V,按器件的datasheet推荐选用。

在实际使用中,该路输出空载,先后有两个电解电容膨胀失效,呈现短路状态。

我在该路12V输出上使用了12V的TVS,按理应该不会有过压出现。而电路中的二极管也可以避免电解电容两端不会出现超过1V的反压。因产品内部温度不可测,现在想先排除是否板子有问题,对电解电容膨胀失效的原因进行分析。

我有一个推测,因输出空载,电解电容在上一次通电过程中充电,断电后没有释放通道仍然持有电荷有一定压降;当再次上电时,是否会出现再次充电导致电解电容过压击穿?

第一次使用电解电容,出现这样的问题甚是费解,希望各路大神慷慨赐教,谢谢!

  • Hi

        你这个电解电容在其他电路上是否有用?是否有同样的现象。

        电容本身质量不良是有可能导致这个现象的,你可以通过其他电路或者直接接到电源供应器上来通过开关on/off验证电容的可靠性。

        如果是通电失效,一般是过压或者过流。 在你的电路中,你可以用示波器测试一下启动时输出的波形。 空载电流很小,不应该存在问题。

       类似这类应用不存在电压积累导致的过压。

  • 谢谢如此迅速的回复!

    我刚刚看到另一个使用者的帖子,知道原因了:空载时输出电压会偏高,需带mA级的负载才能稳定输出指定电压。

    应该就是这个原因了,因为是空载,输出电压偏高,对电解电容过压击穿。

    如果带上一个mA级的假负载,估计就不会出现这个问题了。

    回头有机会测下。

    再次感谢!!!

  • 你好,开关稳压电源在空载时输出也不会有很大偏差的,无论空载还是重载。
    而且你电解的耐压在20V,远大于输出12V,偏差更不可能达到8V,甚至更高,所以输出过压击穿这个可能性很小。你可以测量一下电容两端的电压。
    我觉得应该还是你电容的质量问题,你可以试试其他多种电解,看是否会有同样的问题。
    还有检查你的电解电容极性有没有接反,反向加压时很容易炸裂的