大家好,我想请教一个问题
我使用LM2678输出12V|3A,输出电容使用的是Panasonic的电解电容180uF|20V,按器件的datasheet推荐选用。
在实际使用中,该路输出空载,先后有两个电解电容膨胀失效,呈现短路状态。
我在该路12V输出上使用了12V的TVS,按理应该不会有过压出现。而电路中的二极管也可以避免电解电容两端不会出现超过1V的反压。因产品内部温度不可测,现在想先排除是否板子有问题,对电解电容膨胀失效的原因进行分析。
我有一个推测,因输出空载,电解电容在上一次通电过程中充电,断电后没有释放通道仍然持有电荷有一定压降;当再次上电时,是否会出现再次充电导致电解电容过压击穿?
第一次使用电解电容,出现这样的问题甚是费解,希望各路大神慷慨赐教,谢谢!