This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM2678-12 加负载后输出电压被拉低,无解!!!

Other Parts Discussed in Thread: LM2678

各位高人,我用LM2678-12搭建了一个固定12V输出4A的电源。不接负载的时候输出是11.98V。加上负载以后电压就被拉低,加的越多被拉低的就越多。我加的总负载电流大概在1A左右,我觉得我的电路应该是能带得动的。实际根本不行。

我看了一些网上的贴子,有的说是电感小了,有的说是布线不对。但我的电感和周围的器件都是根据数据手册上来的。

当然用WEB BENCH来设计得到的LM2678周围器件的数量和值和根据数据手册上得到的是不一样的,难道数据手册不能相信?不能用吗?不可能吧?

以下为我的电路图。

  • Hi
    确实需要确认电感,可以用10uH, 这个只影响电感纹波电流,但是你需要注意电感的饱和电流,建议大于最大电流的1.2A, 也就是你要用4.8A以上的功率电感。
    关于layout,你需要注意功率回路尽量小,这个确认也影响带载能力。
    除此外要注意芯片的散热设计。
  • 带载以后,SW点的波形是什么样子的?C39换成104的话有没有改善?
  • 检查输入是否限流了

    还有方便上传下你的PCB layout么,如果你是用面包板的话,那就有可能带不了载的

  • 谢谢各位的答复。这两天我做了些实验,发现了解决问题的办法。以下:

    我用的是LM2678S-12 的芯片,数据手册上只是笼统的写输入电压范围是8V~40V,所以我用了15V的输入。后来在DigiKey上发现这款芯片最小输入是15V。所以我的办法就是把办理入电压升高到18V以上就解决问题了。至少同样的电路我再加上负载就没问题了,电压也没被拉低。

    是不是用到了最低临界值导致的?是不是要一个3V压降?

    这应该是我粗心没好好看手册造成的,也错个经验,留给大家参考。
    再次表示感谢。TI的人儿,棒棒的。

  • Hi
    降压芯片输入电压是必须要要比输出电压高出一定幅值才能正常工作。