This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ucd9222+ucd7242电源设计

Other Parts Discussed in Thread: UCD9222, UCD7242

TI工程师你好:

       我们目前正在调试ucd9222+ucd7242的电源系统,为6678输出两路内核电压,电路设计是完全参考评估板设计的,UCD9222的配置文件也参考的评估板的文件。

       我们测试了评估板的ucd9222+ucd7242的所有输出作为参考,目前出现了以下问题:
       1.首先,在9222开始工作产生了pwm波之后,我们的整个板卡信号都叠加了一个近似周期的脉冲信号,幅度有一定变化,大约在0.2V左右;

       2.由9222产生的这个干扰信号叠加到7242的输出端,在经过反馈到9222,造成输出电压有较大波动,当设置1V输出,瞬时电压能够达到1.6V ,这就造成了Fuision Gui可以检测的一个OV FLT;

       3.当电源系统工作一段时间,有时候会出现FLT的错误;

       4.我们用三用表测量的输出电压和Fuision Gui不一致,三用表偏低

我想请教工程师,怎么样去除这个干扰信号,这个信号对于我的电压输出和检测非常不利,导致系统的不稳定,

                          造成FLT错误的机理是什么,怎样解决这个错误;

                          正确测量输出电压的方法是什么。

新建文件夹.zip
  • 附件当中提供的是Fuision Gui的检测结果,以及我们的设计参数

  • UCD9222和UCD7242的模拟地是怎么处理的?

  • sa li,

    你好,开关电源在开关过程中会产生noise,这个noise会干扰到整个系统,但是在设计PCB布板时,需要严格考虑功率回路的走线,尽量减小变化回路的面积,加宽功率回路的宽度,减小回路的寄生电感,从而减小noise的干扰。

    再有就是在大电容旁边要并联高频滤波电容,高频电容对于高频滤波很有效果。参考设计中buck输出电容没有并联高频滤波电容,建议并联。

    noise的大小最终要的是与PCB布局相关,请检查PCB布板是否合理?是否有需要修改的地方?

    三用表测量的电压为有效值,而fusion显示的是瞬时值,但是它每0.5s刷新一次,因为输出电压叠加高频纹波,所以三用表的读数要比fusion小。

    请用示波器测量sw与PGND引脚之间的波形,vout1与GND的波形,Vout2与GND的波形,观测纹波情况。

    因为fusion每0.5s才刷新一个点,所以从fusion的波形中无法看出是不稳定还是稳定输出但是纹波大。

  • 你好,

    1)如何在烧写前检验Digital power Designer的配置文件是否正确?

    2)我的Digital power Designer 中没有导出x0格式文件的选项,这是为什么?那如何对UCD9222进行烧写呢?