TI工程师你好:
我们目前正在调试ucd9222+ucd7242的电源系统,为6678输出两路内核电压,电路设计是完全参考评估板设计的,UCD9222的配置文件也参考的评估板的文件。
我们测试了评估板的ucd9222+ucd7242的所有输出作为参考,目前出现了以下问题:
1.首先,在9222开始工作产生了pwm波之后,我们的整个板卡信号都叠加了一个近似周期的脉冲信号,幅度有一定变化,大约在0.2V左右;
2.由9222产生的这个干扰信号叠加到7242的输出端,在经过反馈到9222,造成输出电压有较大波动,当设置1V输出,瞬时电压能够达到1.6V ,这就造成了Fuision Gui可以检测的一个OV FLT;
3.当电源系统工作一段时间,有时候会出现FLT的错误;
4.我们用三用表测量的输出电压和Fuision Gui不一致,三用表偏低
我想请教工程师,怎么样去除这个干扰信号,这个信号对于我的电压输出和检测非常不利,导致系统的不稳定,
造成FLT错误的机理是什么,怎样解决这个错误;
正确测量输出电压的方法是什么。