使用LM26001-Q1设计的3.3V输出电路,输入为12V-DC。
电路原理图是参考推荐电路做的。
遇到的问题如下:
使用3.3V供电的电路负载是动态的,系统待机时3.3V消耗电流大概0.5mA,外部按键触发唤醒系统,工作电流大约200mA,通过示波器量测3.3V电压,发现在系统唤醒(就是负载电流从0.5mA升到200mA)时,3.3V会有个明显电压跌落的时间,跌落幅度大概500mV,不稳定持续时间大概30us(这个时间和负载变化有一定关系)。
请教各位专家,是什么原因,该如何解决,使3.3V供电电压尽量稳定,波动尽量限制在100mV内。
在此先谢过各位。
电路图如下: