我这几天用TI的EVM做了一个测试板子,大部分功能都可以,测的比较顺利,就是遇到了这样几个问题,希望工程师帮我解答一下,谢谢!
1.由于资源问题我不想弄CHGST输入, 想试试只用CPCKN激活IC,说明书上边写的是低于VSS-2V就能激活,为什么我加了个-2.5V的负压在这个引脚上之后,充放电FET都没开呢?说明书上写的是power-up state is not latched是什么意思?如果电池电压都正常,充放电FET却不开,激活的意义是什么?
2.说明书里写的是,不用充电FET的配置下,电池电压过充电后,通过把TS引脚拉低来模拟一个过温的情况,从而使充电器停止充电。
首先:出于省电考虑,每4秒钟只检测一小段时间,那么充电器怎么在这四秒钟内准确定位到这一小段时间?因为其余时间都是拉低的,如果充电器检测与IC的检测有偏差就进过温状态停止充电了。
其次,在无充电FET的实际测试中,电池过充电以后,TS的引脚还是4秒钟只有一小段拉高,其余时间都是低的,跟有充电FET的配置一样的,没看出什么区别,这是怎么回事?
还有,BAT输入端的电容耐压要求多少?我现在用50V的电解电容会不会有问题?因为今天测试的时候发现钳位二极管坏掉了,然后CHG电压就跟BAT电压一样高,甚至超过功率FET的工作范围了。。。