各位好:
前面发过帖子是有关LM22673-ADJ的问题,现在对这个片子能否产生+15V那么高的电压有点不确定,因为现在我们用这个芯片产生15V电压芯片比较容易损坏,损坏的芯片都有一个共同点,那就是软启动管脚SS对GND短路了,内部MOS管用万用表测量输入(VIN)输出(SW)没有击穿(即没有短路),因为芯片内部结构图看不出是什么原因导致的SS管脚短路,所以不知道往哪找原因。下面先附上原理图:
然后查看DATA SHEET里面有关输出电压驱动器的描述:
1、当输出电压范围在1.285~5V时选取驱动器的阻值:
2、当输出电压范围在5V以上时选取驱动器的阻值:
疑问:
1、按照上面的描述,应该是可以输出+15V电压的,这时驱动器的两个电阻的总和是否一定要小于10K?。
但是我的原理图设计两个电阻的总和2K+21.5K > 10K,但是输出电压是准确的。不知道这两个电阻取值总和>10k是否有问题,是否跟我前面提到的输出+15V芯片易损坏有关?