This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM22673-ADJ是否可以输出+15V的电压?急急急!



各位好:

前面发过帖子是有关LM22673-ADJ的问题,现在对这个片子能否产生+15V那么高的电压有点不确定,因为现在我们用这个芯片产生15V电压芯片比较容易损坏,损坏的芯片都有一个共同点,那就是软启动管脚SS对GND短路了,内部MOS管用万用表测量输入(VIN)输出(SW)没有击穿(即没有短路),因为芯片内部结构图看不出是什么原因导致的SS管脚短路,所以不知道往哪找原因。下面先附上原理图:

然后查看DATA SHEET里面有关输出电压驱动器的描述:

1、当输出电压范围在1.285~5V时选取驱动器的阻值:

2、当输出电压范围在5V以上时选取驱动器的阻值:

疑问:

1、按照上面的描述,应该是可以输出+15V电压的,这时驱动器的两个电阻的总和是否一定要小于10K?。

         但是我的原理图设计两个电阻的总和2K+21.5K > 10K,但是输出电压是准确的。不知道这两个电阻取值总和>10k是否有问题,是否跟我前面提到的输出+15V芯片易损坏有关?        

  • HI 

        如果反馈电阻加起来超过10kohm主要影响的是精度以及稳定。不会导致芯片烧掉。

        芯片只烧SS脚的现象很少见,请问你的芯片哪里买的?另外建议你在生产线排查一下ESD.

        SS脚并不存在较大电压或者电流,基本上很少坏掉? 

        另外如果你没有做交互验证或者更换芯片,如果没有,建议你也确认一下SS电容,电容短路是常见的(包括PCB layout异常,连锡,撞损,或者材料)。

  • 试试将SS电容减小一半,

    分压电阻应该不会损坏电路,不过可以尝试分压电阻都减小一半

    最好能抓取下坏片时SW节点的波形