?TPS40210,完全按照PMP8621原理图设计的PCB,有些能输出300VDC,另外一些输出21VDC
1、完全按照PMP8621文档进行TPS40210设计,输入24VDC,要求输出300V。
2、电路做出来后,发现,有一些能输出300V,另外一些输出21VDC。
3、输出21VDC的,查了下,用示波器和万用表测量了下PIN2引脚(SS),此时为0V;
在此种情况下,如果把Q1 Si2328DS去掉,PIN2(SS)引脚电平恢复到7.3V(正常时候应该是7.3V);
PS:在试验过程中,可以保证所有芯片、其他原材料质量和焊接焊接质量;
请TI工程师帮忙分析。
感谢了