Dears
1、使用LM5150时,Vin=6V,Vout=7.5V,当上电时,LM5150输入端会有短暂电压跌落,测试发现当Boost启动时会有个较大的尖峰电流,应该是这个大的尖峰电流导致Vin出现的跌落,从而导致我的系统重启(是不允许的),各波形见下图:3通道(蓝色)为Vin, 2通道(红色)为Vout ,1通道(黄色)为输入电流 Iin ,
问题:(1)LM5150启机时,会有较大的尖峰电流是否正常?
(2)是否有方法可以限制这个上电Iin峰值电流,如同构CS脚的电阻?CS脚电阻和限流值的对应关系是怎样的,DEMO原理图中额定2A负载对应的是7m欧,建议的供电电源限流值20A(为什么要这么大?)
(3)我的目的是要6V上电能正常启机,不会重启,可有什么建议